This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:当 VIN=0V 时、在 VOUT 引脚上连接外部电源

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234640/tps552892-connecting-external-power-supply-at-vout-pin-when-vin-0v

器件型号:TPS552892

大家好。 当 VIN=0V 且 EN=OFF 时、是否可以在 VOUT 引脚上连接外部12V 电源。 不会同时施加 VIN 和外部12V 电压。 我想知道是否有任何疑虑。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    我是否可以知道这里的产品类型和应用是什么?

    如果在输出电压为外部12V 时、当 EN=0时器件已关断、则可以正常运行。

    此致、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的回答。 我们正在设计一个具有两个输入的电源、用于工业应用、一个用于非稳压12-24V 输入、另一个用于稳压12V (上图中的外部12V)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    感谢您的反馈。 明白了、那么 TPS552892的12V-24V 输入类似于备用电源吗? 只有当外部12V 电源无效时、才可以启用 TPS552892;如果外部12V 已经存在、则 TPS552892会被禁用、 对吧?  

    此致、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前尚未将其视为备用电源。 这更像是从非稳压电源供电的可选功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    感谢您的反馈、这没什么问题。

    此致、

    布莱斯