This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:绝对最小输入电压规范

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235167/uln2803c-specification-for-absolute-minimum-input-voltage

器件型号:ULN2803C

关于 ULN2803C 的数据表说明了 VI (输入电压)的绝对最大额定值为30V_max

请告诉我 Vi 的绝对"最小"电压 (是-0.3V 吗?)

如果还有关于瞬态特性的规格信息、将会非常有用。 (例如 V/ns 规格)

此致、

佐知志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、  

    正如您确定的那样、我们未在数据表中指定 Vi 的绝对最小电压。  

    由于器件的老化、我们在数据表中提供的只是我们在规格方面可以确认的。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elizabeth

    感谢您的回复。

    对于 ULN2803A、另一个问题的答案是-0.3V:旧器件。

    这不是一种类似的情况吗?

    为什么只有 ULN2803C 无法规格最小 Vi?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674113/uln2803a-what-is-the-absolute-minimum-input-voltage

    此致、

    佐知志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、  

    是的、您是正确的、这是一种类似的情况。

    我能够向我们的内部团队确认 Vi 的绝对最小电压是多少 -0.3V 电压基准。  

    此致、  

    伊丽莎白