This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7721605问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235797/bq7721605-question

主题中讨论的其他器件:BQ77216

您好!

 二级保护的更多知识。 它有一个 计时器、当其中一节电池高于4.225V 时、计时器启动;如果其中一节电池保持在4.125V 以上(它具有100mV 迟滞)的时间超过 IC 跳闸1秒。 要在计时器达到1秒之前对其进行复位、我需要使所有电池的电压都低于4.125V。 当所有电池电压低于4.125V 时、定时器复位多长时间后? 50ms?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    BQ77216独立监控所有电池。 因此、如果一节电池超过4.225V、为了重置 OV 计时器、只有该电池需要低于4.125V。

    尽管确切时序没有表征、但一旦电压低于4.125V、计时器就应复位 我想这比50ms 快得多、通常最多需要几个内部时钟周期、周期非常快。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon