This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用库仑计

Guru**** 2535380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235249/bq35100-use-coulombmeter

器件型号:BQ35100

您好!

在 µAh 表和技术参考中、我看到累积容量是一个带符号的 int、具有4个八位位组、最小值为0、最大值为4.29e9 μ s。 但使用有符号数无法达到该值、仅约为2.15e9 µAh。

我在电量监测计上读出的数据始终为电流和累积容量提供负数。 文档不指示您可以为累积的容量设置负值。 是否可以在不除以电流值的情况下读取50Ah 累积容量?

此致。

Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ludovic:

    无论使用有符号数还是无符号数、您都应该能够累积50Ah。

    2.15 E9 UAH = 2150 Ah

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了一个测试、最大累积电量为32、767Ah。  此值不会递增。