This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:针对较高电流要求的部件建议

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S, TPS548D21, TPS546D24A, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233341/tps548d21-part-suggestion-for-higher-current-requirement

器件型号:TPS548D21
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A、TPS546D24S 、TPS546C20

大家好、

我 在 其中一个设计中使用堆叠的 TI 稳压器 TPS548D21RVFT 来满足80A 电流要求。 但电流要求发生了变化 、我正在寻找100A 的稳压器。 您能不能为我推荐一个与 TPS548D21RVFT 类似的器件、该器件在单相或双相中可支持100A 电流。

输入电压= 12V/5V

VOUT=0.85V

IOUT=100A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    Peter 正在通过做三相设计与我们的 Catfish 系列进行探讨。 他将提供这方面的更多详细信息  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548D21不适合堆叠、因为它不提供两个并联器件之间的电流共享功能。  您是否使用外部电流共享电路来平衡两个 TPS548D21器件的电流?

    TI 目前不提供50A/相的集成 FET 转换器。  对于100A 负载电流、您可以考虑:

    述、TPS546D24A 和 TPS546D24S 都支持40A/相、并且可以堆叠到支持0.85V 的单输出三相配置中。   TPS546D24A 和 TPS546D24S 都提供与 TPS548D21相同的功率级接口和5mm x 7mm 的封装。

    虽然 TPS546D24A 和 TPS546D24S 都支持 PMBus、但这两个器件都还包括广泛的引脚编程选项、以便它们可以在无需数字编程的系统中运行。

    提供一个 Excel 设计工具、可帮助设计100A 三相 TPS546D24A 或 TPS546D24S 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的 宝贵答复。

    TPS546D24A 是否 可以通过硬件搭接设置支持3倍可堆叠、或者我们是否需要使用 PMBus 进行任何编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 可支持 Vout = 0.85V 和三相配置、无需 PMBus 编程。

    一个器件(堆栈控制器)将使用 VSEL 对 VOUT 和 MSEL1进行编程、从而对开关频率和补偿进行编程

    VSEL 至 AGND = 17.8kΩ 对0.85V 输出进行编程  

    所有三个器件都将使用其 MSEL2引脚对堆栈配置进行编程

    堆栈控制器(GOSNS 在输出端连接到接地) MSEL 2 = 6.81kΩ Ω 至 AGND

    堆栈跟随器(GOSNS 拉至 BP1V5) MSEL2 = 10kΩ Ω 至 AGND (器件1 @ 120度)、21.5kΩ Ω 至 AGND (器件2 @ 240度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否建议我们  针对 输出电压= 0.85V 和三相配置使用 TPS543C20或 TPS546D24A。

     在三相配置中使用其中一种是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于 TPS543C20仅支持2个堆叠、因此我建议将 TPS546D24A 用于3相堆叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的及时响应。

    1.您能否分享参考文档(evk 原理图、excel 设计工具等)的链接、这将帮助我们设计 3x 堆栈的 TPS546D24A。

    2.   TPS546D24A 的 WEBENCHRegistered设计器只能设计为80A。 我们是否能够在 WEBENCH 中针对120A 进行设计。

    此致、

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您能否分享参考文档的链接(evk 原理图、excel 设计工具等)、这些文档将帮助我们设计 3x 堆栈中的 TPS546D24A。

     在仿真和设计工具下、TPS546D24A 产品文件夹- www.ti.com/.../tps546d24a 中提供了2种 Excel 设计工具。  都支持三相设计。

    2.    TPS546D24A 的 WEBENCH 设计器只能为80A 设计。 我们能在 WEBENCH 中设计出120A 吗?

    WEBENCH 设计器目前不支持三相设计、尽管除了 MSEL2电阻器端接值外、对于40A 单相设计、80A 两相设计和120A 三相设计、TPS546D24A 的设计也是相同的。