This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235187/bq51050b-charging-current

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51003

大家好!

我有关于 BQ51050BRHLR 的问题。

最小充电电流是否设置为500mA?
或者、使用 RILIM 电阻值将充电电流设置为500mA 或更低是否可以?
客户希望将其设置在250mA 至300mA 左右。

此致、
石渡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、石渡田

    低于500mA 时的电流调节精度会降低。  在500mA 以上时、规格是准确的。   

    这也会导致终止问题。  对于300mA 充电、终止10%或30mA、单元可能无法检测到这个点或在更高的点终止。

    如果客户可以在300mA 下接受较低的充电精度并将终止点增加20%、这可能是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill


    感谢您的回答。

    我还有一个问题。
    您是否拥有可在500mA 或更低电流下使用的电池充电器 IC?
    请告诉我推荐使用电流不超过500mA 的电池充电器 IC 产品。


    此致、
    石渡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、石渡田

    我们有两种 IC 解决方案:

    1.) TIDA-00318 ---这将结合 BQ51003和 BQ2500X 充电器。  此设计适用于500mA 或更低电流的解决方案。

    2.) BQ25171-Q1 + BQ51013B-Q1 -应用手册 SLUAAJ6