大家好、
当 LM27313的输入电压低于4V 时、LM27313的输出电压可以非常稳定、但是当输入电压高于4V 时、你将看到电压反弹、LM27313的输入电压应该能够毫无问题地超过10V、 但是、当我输入4V 时、电压会反弹、这与 LM27313的规范大不相同。 虽然 PCB 布局并不完美、但这种材料非常简单升压转换器、接线是否理想应影响输出电压的稳定性或 EMI 的影响、且不应受输入 电压变化的影响、周围的电路如下所示。 我可以得到您的建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当 LM27313的输入电压低于4V 时、LM27313的输出电压可以非常稳定、但是当输入电压高于4V 时、你将看到电压反弹、LM27313的输入电压应该能够毫无问题地超过10V、 但是、当我输入4V 时、电压会反弹、这与 LM27313的规范大不相同。 虽然 PCB 布局并不完美、但这种材料非常简单升压转换器、接线是否理想应影响输出电压的稳定性或 EMI 的影响、且不应受输入 电压变化的影响、周围的电路如下所示。 我可以得到您的建议吗?

尊敬的 Lei:
供参考。
尊敬的 Lei:
请检查模板和随附的图片。
|
完成 |
测试说明 |
测试结果 |
注意 |
|
1. |
移除 μ F |
3.0V < V_IN < 6.1V V_OUT 都會不穩定 μ V |
C9_REMOVE_TEST_01 0.png |
|
2. |
C9使用68pF |
當 V_IN < 6.1V V_OUT 會不穩定 μ V |
C9_68pF_TEST_01_TEXT 0.png |
|
3. |
C9使用330pF |
當 V_IN > 3.8V V_OUT 會不穩定 μ V |
C9_330pF_TEST_01 0.png |
https://drive.google.com/drive/folders/1dMarLXjuxp4jKTQZDl3-yWIXq-XRJOnb?usp=sharing
谢谢
詹姆斯
您好、James:
我们可以在没有 C9的情况下观察到类似的不稳定波形、 且 SHDN 引脚未稳定拉至高电平 。
将 SHDN 引脚连接至高电平后、在 C9 = 0 (移除)、68pF 或200pF 时、器件可正常工作。
因此、请检查 VCC 和 SHDN 引脚之间的电阻器是否安装正确、并确保 SHDN 保持高电平、器件也应正常工作。 BTW 中、建议的 C9容为68pF。
此致
磊