This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压固态继电器:TIDA-050063:选择电感器

Guru**** 2756465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233230/high-voltage-solid-state-relay-tida-050063-selecting-the-inductor

器件型号:TIDA-050063
主题中讨论的其他器件:TPSI3052LM25180

大家好、

我想问您 最小尺寸的电感器的值。 客户反映560uH 电感器(L1)的尺寸太大、不能用在电路板上。 因此、请告诉我最小尺寸的电感器的最小电感值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先必须牢记、用于这个应用的电感器的额定值需要为系统中的最高电压(也就是说、最大电池电压)、以及一些能适应电压峰值的缓冲器。 具有此类参考设计中使用的高电压(800V 电池电压;1kVrms 电感器额定值)的电感器很难接受。

    话虽如此、电感值取决于多种因素、包括所需的恒定充电电流、最大电池电压以及所需的开关频率。 是否能提供一些更多的系统/应用信息、例如最高输入电压 电流和所需的电荷电流、以便我可以进行一些计算并提供更好的响应?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrag:

    感谢您的答复。 让我向客户询问他们的系统信息、并告知您这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrag:

    跟客户确认后、系统信息如下。

    系统电压: 400V

    -直流链路电容器:1.5mF

    -预充电时间:200ms

    另外、请告诉我尺寸最小的电感器的最大开关频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您提供设计规格。  因此、要在200ms 内为1.5mF 电容充电至400V (从完全放电状态)、需要3A 恒定(或平均)电流。  如果使用 TPSI3052、则最大 Fsw 将限制为约60kHz。  在这些条件下、可以使用330uH 电感(额定饱和电流为6A 或更高)。  同样、电感器的额定电压需要大于400V。

    如果需要更低的电感、则需要考虑使用不同的隔离式偏置电源来代替 TPSI3052、以便提供更大的 FET 驱动电流。  这也是由于使用较低的电感会导致较高的开关频率。  更高的开关频率反过来将导致更高的栅极驱动电流(即隔离式偏置电源电流)。  也许可以使用采用 LM25180 PSR 反激式 IC 的隔离型反激式偏置电源。  但是、随着开关频率的提高、FET 将出现更高的开关/过渡损耗、这需要加以考虑。

    关于电感器的选择、如果您(或客户)向我提供一些额定电压大于400V 的电感器系列、那么我可以看到哪一个将是该应用的一个很好的选择。  在任何情况下、电感器饱和电流需要>6A。

    此致、

    Hrag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrag:

    感谢您的答复。 让我与客户确认一下、让您知道是否解决了问题。

    此致、