This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616无法通过它发送任何数据&& 39;s UART

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233528/bq79616-q1-bq79616-can-not-sent-any-data-through-it-s-uart

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

大家好  

我们的最终设计是使用79616、但在我们购买开发板时、我们又购买了79656开发板。

我当前使用一个 MCU 通过 UART 与79656进行通信。 现在可以唤醒79656芯片、但无法读取79656的任何寄存器。 我已经配置了主 ADC、但无法从79656读取任何数据。 下面是我的主代码(79616驱动程序)。

测试中只有一个79656开发板。 请给我一个帮助,谢谢!

此致、


//*****
//自动寻址序列
//*****
空 AutoAddress()

//虚拟写入 SNCHRONIZE 所有菊花链器件 DLL (如果在此之前发生器件复位)
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN1、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN2、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN3、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN4、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN5、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN6、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN7、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN8、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);

//启用自动寻址模式
WriteReg (0、CONTROL1、0x01、1、FRMWRT_ALL_W);

//为每个板设置地址
for (currentBoard=0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)

WriteReg (0、DIR0_ADDR、电流板、1、FRMWRT_ALL_W);
}

WriteReg (0、COMM_CTRL、0x02、1、FRMWRT_ALL_W); //首先将所有内容设置为堆栈设备

if (TOTALBOARDS=1)//如果只有1个板、则它是栈的底部和顶部、因此应将其更改为这些

WriteReg (0、COMM_CTRL、0x01、1、FRMWRT_SGL_W);
}
else //否则分别设置栈的底部和顶部

WriteReg (0、COMM_CTRL、0x00、1、FRMWRT_SGL_W);
WriteReg (TOTALBOARDS-1、COMM_CTRL、0x03、1、FRMWRT_SGL_W);
}

//SYNCRHONIZE 具有抛出式读取功能的 DLL
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN1、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN2、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN3、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN4、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN5、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN6、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN7、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN8、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);

/*//可选:回读所有设备地址
for (currentBoard=0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)

ReadReg (currentBoard、DIR0_ADDR、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_SGL_R);
printf ("board %d\n"、response_frame2[4]);
}*/

//从启动状态重置所有 COMM 故障条件
WriteReg (0、FAULT_RST2、0x03、1、FRMWRT_ALL_W);

返回;
}
//********
//结束自动寻址序列
//********


//*****
//写入和读取函数
//*****

//格式化写入数据,发送到
//与帧的其余部分组合
int WriteReg (byte bid、uint16_t wAddr、uint64_t dwData、字节 bLen、字节 bWriteType){
//器件地址、寄存器起始地址、数据字节、数据长度、写入类型(单个、 广播、堆栈)
Bres = 0;
memset (bBuf、0、sizeof (bBuf));
开关(bLen){
情形1:
bBuf[0]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、1、bWriteType);
中断;
情形2:
bBuf[0]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[1]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、2、bWriteType);
中断;
情形3:
bBuf[0]=(DwData & 0x0000000000FF0000)>>16;
bBuf[1]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[2]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、3、bWriteType);
中断;
情形4:
bBuf[0]=(dwData & 0x0000FF000000)>>24;
bBuf[1]=(dwData & 0x0000000000FF0000)>> 16;
bBuf[2]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[3]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、4、bWriteType);
中断;
情形5:
bBuf[0]=(DwData & 0x000000FF00000000)>> 32;
bBuf[1]=(dwData & 0x0000FF000000)>> 24;
bBuf[2]=(dwData & 0x0000000000FF0000)>>16;
bBuf[3]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[4]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、5、bWriteType);
中断;
情况6:
bBuf[0]=(dwData & 0x0000FF0000000000)>> 40;
bBuf[1]=(dwData & 0x000000FF00000000)>>32;
bBuf[2]=(dwData & 0x0000FF000000)>> 24;
bBuf[3]=(dwData & 0x0000000000FF0000)>>16;
bBuf[4]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[5]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、6、bWriteType);
中断;
情形7:
bBuf[0]=(DwData & 0x00FF000000000000)>> 48;
bBuf[1]=(dwData & 0x0000FF0000000000)>> 40;
bBuf[2]=(dwData & 0x000000FF00000000)>>32;
bBuf[3]=(dwData & 0x0000FF000000)>>24;
bBuf[4]=(dwData & 0x0000000000FF0000)>>16;
bBuf[5]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[6]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、7、bWriteType);
中断;
情形8:
bBuf[0]=(dwData & 0xFF0000000000)>>56;
bBuf[1]=(dwData & 0x00FF00000000)>> 48;
bBuf[2]=(dwData & 0x0000FF0000000000)>> 40;
bBuf[3]=(dwData & 0x000000FF00000000)>>32;
bBuf[4]=(dwData & 0x0000FF000000)>>24;
bBuf[5]=(dwData & 0x0000000000FF0000)>>16;
bBuf[6]=(dwData & 0x00000000FF00)>>8;
bBuf[7]= dwData & 0x00000000000000FF;
bres = WriteFrame (bid、wAddr、bBuf、8、bWriteType);
中断;
默认值:
中断;
}
返回表述;
}

//生成命令帧
int WriteFrame (byte bid、uint16_t wAddr、字节* pData、字节 bLen、字节 bWriteType){
int bPktLen = 0;
uint8_t * pBuf = pFrame;
memset (pFrame、0x7F、sizeof (pFrame));
*pBuf++= 0x80 |(bWriteType)|(bWriteType & 0x10)? bLen - 0x01:0x00);//如果是写入,则仅包括 blen;写入为0x90、0xB0、0xD0
如果(bWriteType == FRMWRT_SGL_R || bWriteType == FRMWRT_SGL_W)

*pBuf++=(BID & 0x00FF);
}
* pBuf++=(wAddr & 0xFF00)>> 8;
* pBuf++= wAddr & 0x00FF;

while (blen-)
*pBuf++=*pData++;

bPktLen = pBuf - pFrame;

wCRC = CRC16 (pFrame、bPktLen);
*pBuf++= wCRC & 0x00FF;
* pBuf++=(wCRC & 0xFF00)>> 8;
bPktLen += 2;
//这似乎偶尔会从帧中删除字节。 有时不会发送 CRC 的最后一帧。
//(似乎是由堆栈溢出引起的、因此应采取预防措施来减少函数调用中的堆栈使用量)
// sciSend (sciREG、bPktLen、pFrame);
//发送 g_tipString 输出。
xfer.data = pFrame;
Xfer.dataSize = bPktLen;
txOnGoing = true;
// LPUART_WriteBlocking (demo_LPUART, pBuf, bPktLen );
LPUART_TransferSendNonBlocking (DEMO_LPUART、&g_lpuartHandle、&xfer);
while (txOnGoing)

}
返回 bPktLen;
}

//生成读取命令帧,然后等待响应数据(SCIRX 的中断模式)
int ReadReg (byte BID、uint16_t wAddr、uint8_t * pData、byte bLen、uint32_t dwTimeOut、
字节 bWriteType){
//器件地址、寄存器起始地址、用于存储数据的字节帧指针、数据长度、读取类型(单次、广播、堆栈)
Bres = 0;
count = 1000000;//完成这么多次尝试后超时

如果(bWriteType => FRMWRT_SGL_R){
ReadFrameReq (BID、wAddr、bLen、bWriteType);
memset (pData、0、bLen + 6);

// sciEnableNotification (sciREG、SCI_RX_INT);
receiveXfer.data = pData;
receiveXfer.dataSize = bLen + 6;
if ((!rxOnGoing)&& rxBufferEmpty)

rxOnGoing = true;
LPUART_TransferReceiveNonBlocking (DEMO_LPUART、&g_lpuartHandle、&receiveXfer、NULL);
}
// while (rxOnGoing){}

// LPUART_ReadBlocking (DEMO_LPUART、pData、bLen + 6);


// while (UART_RX_RDY = 0u && count>0) count -;//*等待*/
// UART_RX_RDY = 0;
Bres = bLen + 6;
}否则、如果(bWriteType == FRMWRT_STK_R){
bres = ReadFrameReq (BID、wAddr、bLen、bWriteType);
memset (pData、0、(bLen + 6)*(TOTALBOARDS - 1));
// sciEnableNotification (sciREG、SCI_RX_INT);
receiveXfer.data = pData;
receiveXfer.dataSize =(bLen + 6)*(TOTALBOARDS - 1);
// LPUART_ReadBlocking (DEMO_LPUART、pData、(bLen + 6)*(TOTALBOARDS - 1));
if ((!rxOnGoing)&& rxBufferEmpty)

rxOnGoing = true;
LPUART_TransferReceiveNonBlocking (DEMO_LPUART、&g_lpuartHandle、&receiveXfer、NULL);
}
// while (rxOnGoing){}
// sciReceive (sciREG、(bLen + 6)*(TOTALBOARDS - 1)、pData);
// while (UART_RX_RDY = 0u && count>0) count -;//*等待*/
// UART_RX_RDY = 0;
BRES =(bLen + 6)*(TOTALBOARDS - 1);
} else if (bWriteType == FRMWRT_ALL_R){
bres = ReadFrameReq (BID、wAddr、bLen、bWriteType);
memset (pData、0、(bLen + 6)* TOTALBOARDS);
receiveXfer.data = pData;
receiveXfer.dataSize =(bLen + 6)* TOTALBOARDS;
rxOnGoing=0;
if ((!rxOnGoing)&& rxBufferEmpty)

rxOnGoing = true;
LPUART_TransferReceiveNonBlocking (DEMO_LPUART、&g_lpuartHandle、&receiveXfer、NULL);
}
// while (rxOnGoing){}
/* LPUART_ReadBlocking (DEMO_LPUART、pData、(bLen + 6)* TOTALBOARDS);*/
// while (UART_RX_RDY = 0u && count>0) count -;//*等待*/
// UART_RX_RDY = 0;
BRES =(bLen + 6)* TOTALBOARDS;
}其他{
Bres = 0;
}

////检查 CRC 是否正确
// for (crc_i=0;crc_i<bres;crc_i+=(bLen+6))
//{
// if (CRC16 (&pData[CRC_I]、bLen+6)!=0)
//{
// printf ("bad crc\n");
//}
//}

返回表述;
}

int ReadFrameReq (字节 BID、uint16_t wAddr、字节 bByteToReturn、字节 bWriteType)

bReturn = bByteToReturn - 1;

如果(bReturn > 127)
返回0;

返回 WriteFrame (BID、wAddr、&bReturn、1、bWriteType);
}

// CRC16表
// ITU_T 多项式:x^16 + x^15 + x^2 + 1
const uint16_t crc16_table[256]={0x0000、0xC0C1、0xC181、0x0140、0xC301、
0x03C0、0x0280、0xC241、0xC601、0x06C0、 0x0780、0xC741、0x0500、0xC5C1、
0xC481、0x0440、0xCC01、0x0CC0、0x0D80、 0xCD41、0x0F00、0xCFC1、0xCE81、
0x0E40、0x0A00、0xCAC1、0xCB81、0x0B40、 0xC901、0x09C0、0x0880、0xC841、
0xD801、0x18C0、0x1980、0xD941、0x1B00、 0xDBC1、0xDA81、0x1A40、0x1E00、
0xDEC1、0xDF81、0x1F40、0xDD01、0x1DC0、 0x1C80、0xDC41、0x1400、0xD4C1、
0xD581、0x1540、0xD701、0x17C0、0x1680、 0xD641、0xD201、0x12C0、0x1380、
0xD341、0x1100、0xD1C1、0xD081、0x1040、 0xF001、0x30C0、0x3180、0xF141、
0x3300、0xF3C1、0xF281、0x3240、0x3600、 0xF6C1、0xF781、0x3740、0xF501、
0x35C0、0x3480、0xF441、0x3C00、0xFCC1、 0xFD81、0x3D40、0xFF01、0x3FC0、
0x3E80、0xFE41、0xFA01、0x3AC0、0x3B80、 0xFB41、0x3900、0xF9C1、0xF881、
0x3840、0x2800、0xE8C1、0xE981、0x2940、 0xEB01、0x2BC0、0x2A80、0xEA41、
0xEE01、0x2EC0、0x2F80、0xEF41、0x2D00、 0xEDC1、0xEC81、0x2C40、0xE401、
0x24C0、0x2580、0xE541、0x2700、0xE7C1、 0xE681、0x2640、0x2200、0xE2C1、
0xE381、0x2340、0xE101、0x21C0、0x2080、 0xE041、0xA001、0x60C0、0x6180、
0xA141、0x6300、0xA3C1、0xA281、0x6240 0x6600、0xA6C1、0xA781、0x6740、
0xA501、0x65C0、0x6480、0xA441、0x6C00、 0xACC1、0xAD81、0x6D40、0xAF01、
0x6FC0、0x6E80、0xAE41、0xAA01、0x6AC0、 0x6B80、0xAB41、0x6900、0xA9C1、
0xA881、0x6840、0x7800、0xB8C1、0xB981、 0x7940、0xBB01、0x7BC0、0x7A80、
0xBA41、0xBE01、0x7EC0、0x7F80、0xBF41 0x7D00、0xBDC1、0xBC81、0x7C40、
0xB401、0x74C0、0x7580、0xB541、0x7700、 0xB7C1、0xB681、0x7640、0x7200、
0xB2C1、0xB381、0x7340、0xB101、0x71C0、 0x7080、0xB041、0x5000、0x90C1、
0x9181、0x5140、0x9301、0x53C0、0x5280、 0x9241、0x9601、0x56C0、0x5780、
0x9741、0x5500、0x95C1、0x9481、0x5440、 0x9C01、0x5CC0、0x5D80、0x9D41、
0x5F00、0x9FC1、0x9E81、0x5E40、0x5A00、 0x9AC1、0x9B81、0x5B40、0x9901、
0x59C0、0x5880、0x9841、0x8801、0x48C0、 0x4980、0x8941、0x4B00、0x8BC1、
0x8A81、0x4A40、0x4E00、0x8EC1、0x8F81、 0x4F40、0x8D01、0x4DC0、0x4C80、
0x8C41、0x4400、0x84C1、0x8581、0x4540、 0x8701、0x47C0、0x4680、0x8641、
0x8201、0x42C0、0x4380、0x8341、0x4100、 0x81C1、0x8081、0x4040};

uint16_t CRC16 (byte *pBuf、int nLen){
uint16_t wCRC = 0xFFFF;
INT I;

对于(I = 0;I < nLen;I++){
wCRC ^=(*pBuf++)& 0x00FF;
wCRC = crc16_table[wCRC & 0x00FF]^(wCRC >> 8);
}

返回 wCRC;
}
//********
//结束写入和读取函数
//********

//*****
//混合函数
//*****
/*
bool GetFaultStat (){

if (!gioGetBit (gioPORTA、0))
返回0;
返回1;
}
*/

空 ResetAllFaults (字节 BID、字节 bWriteType)

//广播包括使用当前设置覆盖 CUST_CRC 的额外功能
if (bWriteType=FRMWRT_All_W)

//读取计算出的客户 CRC 值
ReadReg (0、CUST_CRC_RSLT_HI、FAULT_FRAME、2、0、 FRMWRT_ALL_R);
//使用正确的 CRC 覆盖堆栈中每个板的 CRC
for (currentBoard=0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)

//返回帧从最高板开始,因此将首先写入最高板
WriteReg (TOTALBOARDS-CURRENTBoard-1、CUST_CRC_HI、FAULT_FRAME [ CURRENTBOD*8+4]<< 8 | FAULT_FRAME[CURRENTBOD*8+5]、2、FRMWRT_SGL_W);
}
//现在清除每个故障
WriteReg (0、FAULT_RST1、0xFFFF、2、FRMWRT_ALL_W);
}
否则、如果(bWriteType=FRMWRT_SGL_W)

WriteReg (BID、FAULT_RST1、0xFFFF、2、FRMWRT_SGL_W);
}
否则、如果(bWriteType=FRMWRT_STK_W)

WriteReg (0、FAULT_RST1、0xFFFF、2、FRMWRT_STK_W);
}
方案

// printf ("错误:ResetAllFaults bWriteType 不正确\n");
}
}

void MaskAllFaults (字节 BID、字节 bWriteType)

if (bWriteType=FRMWRT_All_W)

WriteReg (0、FAULT_MSK1、0xFFFF、2、FRMWRT_ALL_W);
}
否则、如果(bWriteType=FRMWRT_SGL_W)

WriteReg (BID、FAULT_MSK1、0xFFFF、2、FRMWRT_SGL_W);
}
否则、如果(bWriteType=FRMWRT_STK_W)

WriteReg (0、FAULT_MSK1、0xFFFF、2、FRMWRT_STK_W);
}
方案

// printf ("错误:MaskAllFaults bWriteType 不正确\n");
}
}

空 PrintAllFaults (字节 BID、字节 bWriteType)

//从 FAULT_SUMMARY 开始打印39个寄存器(包括保留的寄存器)
// printf ("\n");
电流板= 0;
currentCell = 0;
memset (FAULT_FRAME、0、sizeof (FAULT_FRAME));
if (bWriteType==FRMWRT_ALL_R)

ReadReg (0、FAULT_SUMMARY、FAULT_FRAME、39、0、 FRMWRT_ALL_R);
for (currentBoard = 0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)

// printf ("Board %d Faults:\t"、TOTALBOARDS-currentBoard);
for (currentCell = 0;currentCell <39;currentCell++)

// printf ("%02x "、FAULT_FRAME [(currentBoard*(39+6))+4+currentCell]);
}
// printf ("\n");
}
}
否则、如果(bWriteType=FRMWRT_SGL_R)

ReadReg (BID、FAULT_SUMMARY、FAULT_FRAME、39、0、 FRMWRT_SGL_R);
// printf ("Board %d faults:\t"、bid);
for (currentCell = 0;currentCell <39;currentCell++)

// printf ("%02x "、FAULT_FRAME [4+currentCell]);
}
// printf ("\n");
}
否则、如果(bWriteType=FRMWRT_STK_R)

ReadReg (0、FAULT_SUMMARY、FAULT_FRAME、39、0、 FRMWRT_STK_R);
for (currentBoard = 0;currentBoard<(TOTALBOARDS-1);currentBoard++)

// printf ("Board %d Faults:\t"、TOTALBOARDS-currentBoard);
for (currentCell = 0;currentCell <39;currentCell++)

// printf ("%02x "、FAULT_FRAME [(currentBoard*(39+6))+4+currentCell]);
}
// printf ("\n");
}
}
方案

// printf ("错误:PrintAllFaults bWriteType 不正确\n");
}
// printf ("\n");
}

//对所有设备运行基本的电池平衡
void RunCB (uint8_t Chipaddr、uint64_t CB_16_9_CTRL、uint64_t CB_8_1_CTRL)//添加芯片地址、CB 通道、

//将平衡计时器设置为9小时
WriteReg (Chipaddr、CB_CELL16_CTRL、CB_16_9_CTRL、8、FRMWRT_SGL_W); //电池16-9 (最大8字节写入) FRMWRT_SGL_W 0x1F1F1F1F1F1F1 FBF
WriteReg (Chipaddr、CB_CELL8_CTRL、CB_8_1_CTRL、8、FRMWRT_SGL_W); //将所有电池设置为9小时

//将占空比设置为10s (默认值)
WriteReg (Chipaddr、BAL_CTRL1、0x01、1、FRMWRT_SGL_W); //10s 的占空比

//可选:将 VCBDONE THRESH 设置为3V、并将 OVUV_GO
WriteReg (Chipaddr、VCB_DONE_THRESH、0x08、1、FRMWRT_SGL_W); //3V 阈值(8*25mV + 2.8V)
WriteReg (Chipaddr、OVUV_CTRL、0x05、1、FRMWRT_SGL_W); //循环和 OVUV_GO

//开始平衡
WriteReg (Chipaddr、BAL_CTRL2、0x03、1、FRMWRT_SGL_W); //自动平衡和 BAL_GO
}

//对所有设备运行基本的电池平衡
void StopCB (uint8_t Chipaddr)//添加芯片地址,CB 通道,

//开始平衡
WriteReg (Chipaddr、BAL_CTRL2、0x00、1、FRMWRT_SGL_W); //自动平衡和 BAL_GO
}

//运行基本反向寻址序列
void ReverseAddressing()

//更改基本设备方向
WriteReg (0、control1、0x80、1、FRMWRT_SGL_W);

//更改其余的堆栈方向
WriteReg (0、CONTROL1、0x80、1、FRMWRT_REV_ALL_W);

//执行正常的自动地址序列,但是对于 DIR1_ADDR
//虚拟写入 SNCHRONIZE 所有菊花链器件 DLL (如果在此之前发生器件复位)
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN1、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN2、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN3、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN4、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN5、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN6、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN7、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);
WriteReg (0、OTP_ECC_DATAIN8、0x00、1、FRMWRT_ALL_W);

//启用自动寻址模式,同时保持反向
WriteReg (0、CONTROL1、0x81、1、FRMWRT_ALL_W);

//为每个板设置地址(反向)
for (currentBoard=0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)

WriteReg (0、DIR1_ADDR、电流板、1、FRMWRT_ALL_W);
}

WriteReg (0、COMM_CTRL、0x02、1、FRMWRT_ALL_W); //首先将所有内容设置为堆栈设备

if (TOTALBOARDS=1)//如果只有1个板、则它是栈的底部和顶部、因此应将其更改为这些

WriteReg (0、COMM_CTRL、0x01、1、FRMWRT_SGL_W);
}
else //否则分别设置栈的底部和顶部

WriteReg (0、COMM_CTRL、0x00、1、FRMWRT_SGL_W);
WriteReg (TOTALBOARDS-1、COMM_CTRL、0x03、1、FRMWRT_SGL_W);
}

//SYNCRHONIZE 具有抛出式读取功能的 DLL
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN1、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN2、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN3、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN4、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN5、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN6、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN7、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、OTP_ECC_DATAIN8、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_ALL_R);

////可选:回读所有设备地址
//用于(currentBoard=0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)
//{
// ReadReg (currentBoard、DIR0_ADDR、Response_frame2、1、0、 FRMWRT_SGL_R);
// printf ("board %d\n",response_frame2[4]);
//}

//从启动状态重置所有 COMM 故障条件
WriteReg (0、FAULT_RST2、0x03、1、FRMWRT_ALL_W);
}
//***********
//结束其他函数
//***********

void Wake79616 (void){

LPUART_SoftwareReset (DEMO_LPUART);
LPUART_Deinit (DEMO_LPUART);
IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0U);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、2);//2.
GPIO_PinInit (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、&UARTx_CONFIG);
GPIO_PinWrite (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、0U);

SDK_DelayAtLeastU ((2500)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayus (2500);//唤醒 ping = 2ms 至2.5ms

IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0u);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0x02U);

LPUART_GetDefaultConfig (&config);
CONFIG.baudrate_BPS = Board_DEBUG_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;

LPUART_Init (DEMO_LPUART、&CONFIG、DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
LPUART_TransferCreateHandle (demo_LPUART、&g_lpuartHandle、LPUART_UserCallback、NULL);
}

*/李启英
***** AFE 进入SHUTDOWN è ne
* /
void SD79616 (void){
LPUART_SoftwareReset (DEMO_LPUART);
LPUART_Deinit (DEMO_LPUART);
IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0U);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0x00);
GPIO_PinInit (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、&UARTx_CONFIG);
GPIO_PinWrite (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、0U);

SDK_DelayAtLeastU ((9000)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayus (9000);// sd ping = 7ms 至10ms

IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0u);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0x02U);

LPUART_GetDefaultConfig (&config);
CONFIG.baudrate_BPS = 1000000;//Board_debug_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;
LPUART_Init (DEMO_LPUART、&CONFIG、DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
LPUART_TransferCreateHandle (demo_LPUART、&g_lpuartHandle、LPUART_UserCallback、NULL);
}

*/李启英
***** AFE 睡眠到活动  
* /
void StA79616 (void){
LPUART_SoftwareReset (DEMO_LPUART);
LPUART_Deinit (DEMO_LPUART);
IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0U);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0x00U);
GPIO_PinInit (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、&UARTx_CONFIG);
GPIO_PinWrite (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、0U);

SDK_DelayAtLeastU ((250)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayus (250);// STA ping = 250us 至300us

IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0u);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0x02U);

LPUART_GetDefaultConfig (&config);
CONFIG.baudrate_BPS = 1000000;//Board_debug_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;

LPUART_Init (DEMO_LPUART、&CONFIG、DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
LPUART_TransferCreateHandle (demo_LPUART、&g_lpuartHandle、LPUART_UserCallback、NULL);
}
*/李启英
***** AFE 复位
* /
void HWRST79616 (void){
LPUART_SoftwareReset (DEMO_LPUART);
LPUART_Deinit (DEMO_LPUART);
IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0U);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_GPIO9_IO23、0x06U);
GPIO_PinInit (Board_UART_TX_GPIO、Board_UART_TX_GPIO_PIN、&UARTx_CONFIG);
GPIO_PinWrite (Board_USER_LED_GPIO、Board_USER_LED_GPIO_PIN、0U);

SDK_DelayAtLeastU ((36000)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayus (36000);// STA ping = 36ms

IOMUXC_SetPinMux (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0u);
IOMUXC_SetPinConfig (IOMUXC_GPIO_AD_24_LPUART1_TXD、0x02U);

LPUART_GetDefaultConfig (&config);
CONFIG.baudrate_BPS = 1000000;//Board_debug_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;

LPUART_Init (DEMO_LPUART、&CONFIG、DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
LPUART_TransferCreateHandle (demo_LPUART、&g_lpuartHandle、LPUART_UserCallback、NULL);
}

/*!
*@简短的主函数
*/
int main (空)

特性;

/*初始化板硬件。 */
Board_ConfigMPU ();
Board_InitPins ();
Board_BootClockRUN ();
Board_InitDebugConsole ();

printf ("hello world。\r\n ");

uint32_t i;
INT j = 0;
INT currentBoard = 0;
/* lpuart_config_t config;
CONFIG.baudrate_BPS = 1000000U;
config.parityMode = kLPUART_ParityDisabled;
config.stopBitCount = kLPUART_OneStopBit;
CONFIG.txFifoWatermark = 0;
config.rxFifoWatermark = 0;*/


LPUART_GetDefaultConfig (&config);
CONFIG.baudrate_BPS = 1000000;//Board_debug_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;

LPUART_Init (DEMO_LPUART、&CONFIG、DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
LPUART_TransferCreateHandle (demo_LPUART、&g_lpuartHandle、LPUART_UserCallback、NULL);

/***** 获得了 GPT 并将其初始化 /
/***** 这份 GPT 仅仅是为了***** /
// gpt_init_a ( gptConfig_6 );
// gpt_init_a ( gptConfig_5 );

浮动 CellVoltage;
uint16_t RawData;
int boardByteStart;
uint8_t tmp1;
//初始化 BQ79616-Q1
//由于该特定的微控制器默认输出 Rx=0,因此需要2次唤醒,因此在加载程序时将设备置于硬件复位状态
wake79616();
SDK_DelayAtLeastUs ((12*TOTALBOARDS*1000)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayms (12* TOTALBOARDS);//唤醒音持续时间为每个电路板~1.6ms +每个电路板10ms、用于从关断中唤醒每个器件=每个616个电路板11.6ms (舍入为12ms、因为使用的变量是整数)
wake79616();
SDK_DelayAtLeastUs ((12*TOTALBOARDS*1000)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayms (12* TOTALBOARDS);//唤醒音持续时间为每个电路板~1.6ms +每个电路板10ms、用于从关断中唤醒每个器件=每个616个电路板11.6ms (舍入为12ms、因为使用的变量是整数)

AutoAddress();
SDK_DelayAtLeastU ((4000)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
// delayus (4000);//4ms 从关断到唤醒转换为 AFE 建立时间所需的总时间,仅适用于顶部器件
WriteReg (0、FAULT_MSK2、0x40、1、FRMWRT_ALL_W); //屏蔽 CUST_CRC,使配置更改不会标记故障
ResetAllFaults (0、FRMWRT_All_W);//清除所有故障

//变量


//可选示例函数
// RunCB();
///反向寻址();

//设置主 ADC
WriteReg (0、ACTIVE_CELL、0x0A、1、FRMWRT_ALL_W); //将所有电池设置为活动状态
WriteReg (0、ADC_CONF1、0x02、1、FRMWRT_ALL_W); // 26Hz LPF_Vcell (平均值38ms)
WriteReg (0、ADC_CTRL1、0x0E、1、FRMWRT_ALL_W); //连续运行、LPF 启用以及 MAIN_GO

SDK_DelayAtLeastU ((38000+5* TOTALBOARDS)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);


//****
//主循环
//****
操作

//*****
//读取电池电压
//*****
//重置变量
I = 0;
电流板= 0;

//清除阵列,以便我们知道每个循环都有新的数据
memset (Response_FRAME、0、sizeof (Response_FRAME));

//等待单次循环周期时间+每个器件、每个循环的重新计时延迟
// delayus(192+5*TOTALBOARDS);
SDK_DelayAtLeastU ((192+5* TOTALBOARDS)、SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);

//读取所有值(每个电芯的 HI/LO 总计= 32)
// ReadReg (0、VCELL16_HI、RESPONSE _FRAME、(16+19)* 2、0、 FRMWRT_ALL_R);
ReadReg (0、VCELL16_HI、Response_FRAME、(16)* 2、0、 FRMWRT_ALL_R);
/****************
*注意:某些计算机通过 printf 语句传输大量数据时会出现问题。
*以下响应数据打印输出不能保证在所有系统上都能正常工作。
*************** */

//格式化并打印生成的响应帧
// printf ("\n");//从换行开始在循环之间增加一些额外的间距
for (currentBoard=0;currentBoard<TOTALBOARDS;currentBoard++)


//遍历当前电路板中的每个字节(32字节= 16个单元*每个2个字节)
for (I=0;I<32;I+=2)

//每个电路板都使用32个数据字节+ 6个标头字节进行响应
//所以需要通过这样做* currentboard 来找到每个电路板的起点
boardByteStart =(16*2+6)*电流板;

//将每个单元的两个单独的字节转换为单个16位数据项(通过位移动)
RawData =(Response_FRAME[boardByteStart+i+4]<< 8)| Response_FRAME[boardByteStart+i+5];

//转换为有符号的16位数据项,并乘以190.73uV,得到实际电压
电芯电压=(RawData)* 1.9073;

//打印电压-它是(32-I)/2,因为电池从16开始到1
//并且每个单元有2个字节(I 值是单元号的两倍)
AFEdata[currentBoard].MainData_p.AFEVcell[15-j]= CELLVoltage;
}

//将每个单元的两个单独的字节转换为单个16位数据项(通过位移动)

}
//*****
//结束读取电池电压
//*****
}while (1);

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我  像这样唤醒79616时、NFAULT 输出为低电平、是这样吗? (__LW_AT__粉色是)信号、黄色是 NFAULT Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记录 上电后的所有 MCU 发送数据

    D0 03 43 00 F9 D4
    D0 03 44 00 FB E4
    D0 03 45 00 FA 74.
    D0 03 46 00 FA 84.
    D0 03 47 00 FB 14.
    D0 03 48 00 FE e4.
    D0 03 49 00 FF 74.
    D0 03 4A 00 FF 84.
    D0 03 09 01 0F 74.
    D0 03 06 00 CB 44.
    D0 03 08 02 4E E5
    90 00 03 08 01 D2 1D
    C0 03 43 00 FD 14.
    C0 03 44 00 FF 24.
    C0 03 45 00 FE B4
    C0 03 46 00 FE 44.
    C0 03 47 00 FF D4
    C0 03 48 00 FA 24.
    C0 03 49 00 FB B4
    C0 03 4A 00 FB 44.
    D0 03 32 03 9D 85.
    D0 00 19 7F 72 94.
    D0 00 17 40 36 e4.
    C0 05 0C 01 E8 E5
    91.00 00 36 00 FC 94.
    D1 03 31 FF 88 29.
    D0 00 03 0A B8 13.
    D0 00 07 02 BB 15.
    D0 03 0D 0E 4D B0
    C0 05 68 1F 42 2D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,  

    如果您使用单个连接到 MCU 的 BQ79616,我们不需要自动寻址(您可以避免调用自动寻址功能)。 发送"唤醒 ping "后、您应该能够使用单器件读取(器件 ID 0)或广播读取从 BQ79616读取数据。  

    对于唤醒 ping 后"NFAULT"变为低电平的情况、表示系统中存在一些活动故障。 在能够读取之后、您可以读取故障寄存器以了解发生了什么故障。

    您能否捕获 BQ79616的 AVDD、DVDD 和 RX 线路(来自 MCU 的 TX)的示波器快照。 如果可能、使用逻辑分析仪捕获 UART RX 和 TX 线路、以了解 UART 上发送和接收了哪些命令、并共享日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ravichandra Sereddy Thipperudra Reddy

    感谢您的答复

    我已经解决了这个问题,但我不理解原因。

    我使用串行调试软件从 MCU 接收指令、所有指令都是正确的。

    之后、我在发送指令之前添加了调试断点、这样成功了。 因此、我在每次向 MCU 发送数据之前都增加了100us 的延迟