您好!
我们应用了 LP8867标识背光、
输入12V
输出18.6V
通过将两个电阻器除以两个电阻器、使能输入12V 的 PIN4为3.3V。
输出电流设置为90mA、单通道
从外部进行 PWM
然而,我们收到了我们的客户 RMA ,背光工作与 PWM PIN 设置为低电平,
上电后电流约为260mA、这是奇怪的。
在将 PWM 应用为高电平和 低电平后、它会正常工作、
您能帮助一下吗?
谢谢!
此致、
Pz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们应用了 LP8867标识背光、
输入12V
输出18.6V
通过将两个电阻器除以两个电阻器、使能输入12V 的 PIN4为3.3V。
输出电流设置为90mA、单通道
从外部进行 PWM
然而,我们收到了我们的客户 RMA ,背光工作与 PWM PIN 设置为低电平,
上电后电流约为260mA、这是奇怪的。
在将 PWM 应用为高电平和 低电平后、它会正常工作、
您能帮助一下吗?
谢谢!
此致、
Pz