This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:在无 PWM 的情况下工作

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226005/lp8867-q1-works-without-pwm

器件型号:LP8867-Q1

您好!

我们应用了 LP8867标识背光、

输入12V

输出18.6V

  通过将两个电阻器除以两个电阻器、使能输入12V 的 PIN4为3.3V。

输出电流设置为90mA、单通道

从外部进行 PWM

然而,我们收到了我们的客户 RMA ,背光工作与 PWM PIN 设置为低电平,  

上电后电流约为260mA、这是奇怪的。

在将 PWM 应用为高电平和 低电平后、它会正常工作、  

您能帮助一下吗?  

谢谢!

此致、

Pz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否仅设置了一个通道打开、其他通道连接到 GND?

    请为 EN 使用独立的电源轨。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie,è re

    我们仅使用了一个通道、其余三个通道连接到 GND、

    该使能端连接两个电阻(27K+10K)到12V 输入、  

    谢谢!

    此致、

    Pz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PZ:

     电流是输出电流吗? 该 Vboost 是否稳定?

    且上电后电流约为260mA、很奇怪。

    2.您可以测量 EN 电压吗? 是否始终高于1.65V?

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie。  

    有缺陷的输出260mA 看起来稳定、EN 电压为3.2V、PWM 为0V。

    对 PMW 施加3.3V 电压后、这是正常情况。

    谢谢。

    此致、

    Pz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PZ:

    当 ISET 为26.7k Ω 时、1通道的 Iout 为260mA 毫无意义? 如果 PWM 为0、则输出应关闭。 这也很奇怪。

    您可以确认一下吗?  

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie,è re

    可以。 有的人是这样的。  

    它在一个通道上输出约260mA、具有3.2V 使能和0V PWM、其余三个通道连接至 GND。

    谢谢!

    此致、

    Pz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PZ:

    这是不可能的、因为通道的最大输出只有120mA。 您可以再次确认吗?

    Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie,è re  

    看起来芯片会以某种方式损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PZ:

    很高兴知道进度。 所以这里不是应用问题、我将关闭该线程。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie。

    我不知道发生了什么。

    我们得到了客户的一些拒绝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PZ:

    客户 ABA 是否更换以确认它与一个 IC 无关? 如果确认、您可以提出质量退货流程以查看 IC 的故障。 由于这会对业务产生影响、建议您通过邮件联系 FAE。  

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie,è re

    我没有 FAE 的邮件地址,您能建议吗,谢谢, BR, PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将通过邮件地址向您发送私密消息。

    Br, Gracie