This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:低幅值 AC 输入时纹波过大

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222106/ucc28610-excessive-ripple-at-low-amplitude-ac-input

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件:PMP5411

我们正在根据参考设计"PMP5411"的交流/直流部件(12V 输出)评估原型。
PMP5411具有通用输入(85VAC 至265VAC)、但在满载(3.34A 输出)且交流输入电压低于约90VAC 时、输出纹波会过大。

要关注的输出纹波与初级电路中的整流脉动波具有相同的周期、并且幅值大约为1.5Vpp。

电路基本上与 PMP5411一样(SLUR421.PDF 的 P1/2)、但是电路板是我们的原始设计。

如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以共享的波形?

    请在这些波形中包含 VDD、CS、Vbulk 和 Vout、它们全部位于同一示波器图中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我无法理解 CS 是什么(电流感应?) 程度。
    请告诉我它是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCC28610数据表的图29中、I_DRV 电流由内部比较器进行检测。

    我不知道如何从 IC 外部观察 CS 信号。

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须使用电流探头来测量流入 FET 漏极的电流。

    如果您没有电流探针、则可以在 FET 的漏极和大容量电容器之间放置一个小电阻器。  然后需要使用差分探头来测量其两端的电压。  I = V/R

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    我们的电流探头现在正在校准。
    我会稍后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我共享您建议的波形。

    测量条件:
    输入电压为85VAC。
    12VDC 输出电流为3.34A。

    通道1 (黄色):VDD
    CH2 (绿色):Vbulk
    通道3 (紫色):输出电压
    Ch4 (粉色):CS (FET 漏极电流)

    这是怎么一回事?
    非常感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出纹波电压在90V 下的恒压纹波谷底降低。  您的变压器匝数比可能无法处理这种低输入电压。  尝试增加输入电容、这应该有助于解决这个问题。

    高频输出纹波源于输出电容器中的 ESR。  如果您想降低此电容、请选择具有较低 ESR 的电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的评分

    通过将输入电容增加100uF 至220uF、可解决输出电压降低问题(在原始电路中添加了并联120uF)。

    蓝色:原始输出
    黄色:改进的输出

    关于高频输出纹波的问题、我们已经选择了低 ESR 输入电容、所以 并联增加一个1uF 陶瓷电容带来了一定的改善。
    我会根据您的建议继续考虑。

    非常感谢您的帮助。