This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:Excel 设计工具

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234687/ucc28019-excel-design-tool

器件型号:UCC28019
主题中讨论的其他器件: UCC28180

尊敬的专家:

请问如何在 Excel 中更改开关频率?

我不知道我可以在哪里更改该值。

我已解锁 Excel 文件、默认值为65k。 我想更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    UCC28019是一款固定频率 PFC。 UCC28180 能够调整频率。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的回答。

    我是否可以知道我是否要在 UCC28019中更改 Fsw、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    正如 John 提到的、UCC28019仅以固定的65kHz 频率运行、不能在外部进行编程。

    如果您希望 PFC 的频率可以在外部进行编程、则应尝试 UCC28180。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢你

    此致、

    哈里什