This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640 PSPICE 仿真不正确

Guru**** 2502625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235132/lmr33640-pspice-simulation-incorrect

您好!  

我有一个关于24V 至15V 电源设计的 PSpice 仿真的问题。 基于 WEBENCH 上的项目:  

我在 PSpice 中创建了项目:

但通过仿真、我无法获得15V 的输出电压。 您是否可以建议设计中的更改或有关如何管理仿真的提示?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    您为何选择此器件? 似乎您只需要1.5A 电流。

    您是否使用默认 BOM 运行 PSPICE 仿真?

    我很好地运行了默认 BOM 稳态仿真。 然后更改了 FB 电阻器和电感器、以使15V 输出仿真正常运行。

    在您的 SIM 上、VIN 似乎没有出现。 VIN 电压是否升高?

    另外、我不确定是否重要、但我认为您不应该拥有用于电感器和电容器的单元。 使用22u 而不是22uH。

    -奥兰多