This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5070:用于 LM5070控制器的 PoE 变压器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5070, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235275/lm5070-poe-transformers-for-lm5070-controller

器件型号:LM5070
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

您好!  

我 对 LM5070的此要求有疑问

PoE 要求 V OUT:12V、1A。  在哪里查找 此控制器的 POE 变压器以及检查哪些特性? 此解决方案是否适合新产品、或者是否有更好的替代方案?

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    Coilcraft 的 C1586-AL 是一款专为与 LM5070配合使用而开发的变压器、满足您的12V、1A 输出要求。
    对于其他变压器选项、我会选择适用于13W 应用的反激式变压器、 其输出电压为12V、1A。 您可以参阅 C1586-AL 的数据表进行比较。

    LM5070本身是我们的一款较旧的产品、 如果您对更新的产品感兴趣、则可以选择 TPS23753A 作为具有类似功能的较新产品。

    希望这对您有所帮助。

    此致!
    Sarah