This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:115Vac 输入导致的不稳定问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235214/ucc28060-instability-issue-with-115vac-input

器件型号:UCC28060

大家好!

我使用 Interleaf 控制器进行了设计、除输入电压约115Vac 外、其他一切都非常正常。

发生这种情况时、PFC 上的负载约为600W。

如果我在输入端施加115Vac 并在 PFC 的输出端进行测量、则可以看到输出开始上升、而栅极也停止开关。

绿线表示 B 的栅极 A 的栅极作用相同。

黄线是 Vin_ac  

蓝色线是 PFC 的输出。

我认为发生的情况是、由于某种原因、输出爬升到 Vsense 的 OV 电平、然后控制器关闭栅极并重新启动、之后再次发生。

如果我切换输出上的负载、那么它将在不发生攀爬的情况下获得稳定的信号。   

如果我在上面输入90Vac 或230Vac、一切都正常、但在115Vac 左右时、问题又出现了。

我的问题是、有人知道发生了什么、如何避免这种情况?

为什么 要让 Vin_AC 增大?

输入为90Vac 和230Vac 时为什么不会出现这种情况?

欢迎提供任何帮助。

谢谢 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在 VINAC 约为3.5V 时、IC 在低压线路 设置和高压线路设置之间跳跃。  该阈值处的突然导通时间变化和 Vcomp 的响应引起了次谐波振荡。 该差异可能导致输出达到 OVP。 解决此问题的方法是将电桥之前的输入电压直接馈入 VINAC (使用单个阻断二极管)。 下面我们举例说明:

    尝试一下、看看它是否解决了问题。

    射线