This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:使用采样电路的 WEBENCH 负载阶跃响应不稳定

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235385/lmz13610-webench-unstable-load-step-response-using-sample-circuit

器件型号:LMZ13610

为什么对于 下面所示的 WEBENCH 默认采样电路、负载阶跃响应不稳定? 这是真的吗? 还是工具中存在错误?

输入电压=28V

Cin=39uF、ESR=25m Ω

Rfbt=5.62k Ω、 Rfb=1.07k Ω

COUT=3x 270uF、ESR = 8m Ω

负载阶跃= 0.5A - 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到负载瞬态在延迟后发生、并且负载瞬态电压仿真看起来不正确、这似乎是负载瞬态仿真中的误差。 这是工具中的一个错误。  

    如果您查看使用 LMZ13610EVM 时12Vin|5Vout|1Ato10A 的数据表瞬态响应、您会期望以下更多信息。 过冲和下冲应在负载的负载瞬态上升沿和下降沿发生。

    此致、

    吉米