This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27000:在哪里可以下载软件驱动程序以读取 BQ27000的存储器寄存器信息

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ27200, BQ27000, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, MKST-3P-ALT-EV2300, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228293/bq27000-where-can-i-download-the-software-driver-to-read-the-memory-register-info-for-bq27000

器件型号:bq27000
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ40Z50EV2400、BQEVSW 、BQ27200

大家好、 TI 技术支持:   

我可以从何处下载软件以检索存储器寄存器(BQ27000)中的电源管理参数?  

由于我们使用 bq40z50-R2作为电量监测计、我想征求您对跟踪可充电电池性能下降情况的重要信号的建议、下面是我想要跟踪的参数列表:  

1)阻抗跟踪和

2) 2) SOH 测量。 (电池组级别)  

3) 3) Qmax 参数。 (这是每节电池的最大容量、单位为 mAh)。

4) 4)充电周期计数  

任务的目标 是根据 运行状况监视器日志文件数据库为预测性维护计划提出剩余有用的寿命估计模型。   

 我正在寻求您的建议、以确认我是否捕获了所有关键参数或列表中的某些非关键参数、或者是否遗漏了电量监测计中要捕获的任何关键参数?  

谢谢

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    bq27000的驱动程序是 Linux 内核的一部分。

    bq40z50可以为您提供列表中的所有信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RMA203710-_2800_U80314_2900_-Report.pdf

    shirish、 您是否确认需要使用硬件和软件来检索与随附报告类似的 TI 控制器参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    用于 bq27000的软件以 CD 形式交货、在线不提供。 如果您获得该软件、则需要 EV2300 (不再销售)。 您还可以 通过从 MKST 获取软件更新来使用 MKST-3P-ALT-EV2300代替 EV2300。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逃避:  

    我被告知获取 EV2400而不是 EV2300。 请确认  

    您需要获得 TI 的 EV2400适配器和 bqSW。 以下是这两项的链接: EV2400接口适配器| TI.comBQ27000:用于 bq27000的 bqEVSW -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    EV2400可能无法与旧版 bqEVSW 搭配使用。 我没有亲自试用过、因此无法确认。

    如果有人告诉您它能起作用、那么 我会从该来源确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电池供应商生成了一个故障报告、用于在过去与我分享的是他们使用的设置。  请参阅随附的 fa 报告。  以下是他们的建议:  

    1. 如何从 BQ27000中提取寄存器参数、您会与我们分享一个工具或软件驱动程序吗?

    您需要获得 TI 的 EV2400适配器和 bqSW。 以下是这两项的链接: EV2400接口适配器| TI.comBQ27000:用于 bq27000的 bqEVSW -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    e2e.ti.com/.../5238.RMA203710-_2800_U80314_2900_-Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    在这种情况下 、我建议您复制电池供应商设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逃避:  

    我们将继续开发 EV2400接口适配器、  但是 、我需要您的软件下载链接说明吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish: 在没有电源的情况下、控制器寄存器可以将当前参数复位为零之前保留多少小时/天?  

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    该软件在 CD 上可用。 我没有副本。 如果要检索 RAM 参数、请勿从 bq27000断开电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、逃避:  

    您的意思是、当我收到  EV2400接口适配器时、我会期望随硬件工具一起收到 CD 吗?  

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    否 EV2400未随附任何 CD 或软件。 原始 bq27000 EVM 随附 CD。 您需要从供应商处获取该软件、因为他们已安装该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shirish: 您是否确认针对 TI 芯片 BQ27200访问 ROM 中的电量监测计寄存器的连接设置?  

    1. 将端口2.1连接至电池 P-
    2. 将端口2.2连接至电池时钟
    3. 将端口2.3连接到电池数据
    4. 在端口2.2和端口2.4或端口3.4之间连接3k 电阻器、该端口具有5V 输出。
    5. 在端口2.3和端口2.4或端口3.4之间连接3k 电阻器、该端口具有5V 输出。

    为了确认端口2.4或端口3.4是否具有5V 输出、请使用 USB 电缆将 EV2400连接到 PC。 然后通过 Vss 测量它们。

    为什么 TI 没有用于通过 I2C 通信检索 ROM 的设置指令?  您是否会共享 UI 工具?  

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    TI 用于提供 EV2300和软件。 EV2300已停产、软件/EV2300可能与更新的操作系统不兼容。 EV2400未使用旧版软件进行测试。

    有关连接的文档位于此处 https://www.ti.com/lit/ug/sluu157b/sluu157b.pdf  、请参阅第8和9页。  

    在 EV2400上为 HDQ/SDA 选择 HDQ 端口 SDA 引脚。

    Ev2400可能具有用于 HDQ 的内部上拉电阻、因此您可能不需要上拉电阻或需要使用并联的上拉电阻器来增强。

    如前面所述、最好从供应商处获取所有信息、他们告诉您该特定设置可以正常工作。 bq27000没有时钟线、因此不确定您的电池为什么有时钟线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逃避:  

    我们使用的 TI 控制器模型是 BQ27200、您是否确认对 EV2400和配置设置的描述是否正确?  

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    对于 bq27200、I2C 连接是正确的。 由于灌电流能力要求较高、我不会放置一个少于5KOhmn 的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逃避:  

    我 在 Window XP 上使用 EV2300设法从 BQ27200读取寄存器数据。  我的新问题是如何为 寄存器和 EEPROM 中的数据保存和读取日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    请概述您通过屏幕截图执行的步骤、看起来日志是空的、不包含任何数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt: 我可以与您预约实时支持吗?

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    我给您发送了一条私密消息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt:  

    我对 EV2700工具的执行有几个问题:  

      

    1)如何在 EV2700上执行重复扫描?  

    2)如何定义扫描间隔?  

    3)如何保存日志文件?  

    4) 4)我是否希望 TI 芯片(BQ27200)在两节串联的电池单元的充电电压达到8.4V 时切断充电?  

    5)当两节电池严重连接的电池组的充电电压达到6V 时,我是否希望 TI 芯片切断放电?  

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.默认情况下,重复扫描处于打开状态。 被扫描的寄存器将突出显示

    较旧的 bqEVSW 无法设置扫描间隔或保存日志文件。 如果可用、这些链接将在菜单中

    由于电路中没有 FET、因此无法实现截止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt, 如何将日志文件保存在 EV2300工具中?   

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 EVSW 无法保存日志文件