This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910A3A1RSL:VAUX2引脚上有4.2V 输出

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234339/tps65910-tps65910a3a1rsl-4-2-v-output-on-the-vaux2-pin

器件型号:TPS65910

我观察到 VAUX2引脚上的输出为4.2V。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    请分享一个 PMIC 原理图以供审核。

    VCC4的输入电压是多少?

    谢谢。

    Daniel W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是由电路板上的5V RS485收发器导致的。 移除  RS485 收发器后 、 VAUX2引脚的电压现在为3.3V。