This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:高压电池组中的菊花链通信

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235168/bq79616-q1-communication-with-daisy-chain-in-high-voltage-pack

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

我正在评估用于 EV 应用的器件、我想知道测量所有电池电压的周转时间、12个 BQ79616器件的 GPIO 是多少、以菊花链连接的变压器耦合方式。

此外、COMH/L 线路上的最大数据速率是多少。

此致、

Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    对于12个堆叠的器件、可以使用广播读取命令在4.728ms 内读取电池电压。  这包括实际读取电压所需的时间、以及传播命令和通过堆栈正确发送响应所需的时间。  有关此时序的更多详细信息是 TI 专有 VIF 接口的一部分、我建议签订 NDA 以获取更多信息。

    如果您的 GPIO 配置为热敏电阻输入、则所有 GPIO 都应 使用广播读取命令在2.808ms 内进行测量。

    此致!

    Andria.