请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
您好!
我正在评估用于 EV 应用的器件、我想知道测量所有电池电压的周转时间、12个 BQ79616器件的 GPIO 是多少、以菊花链连接的变压器耦合方式。
此外、COMH/L 线路上的最大数据速率是多少。
此致、
Anand M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在评估用于 EV 应用的器件、我想知道测量所有电池电压的周转时间、12个 BQ79616器件的 GPIO 是多少、以菊花链连接的变压器耦合方式。
此外、COMH/L 线路上的最大数据速率是多少。
此致、
Anand M.
Anand、您好!
对于12个堆叠的器件、可以使用广播读取命令在4.728ms 内读取电池电压。 这包括实际读取电压所需的时间、以及传播命令和通过堆栈正确发送响应所需的时间。 有关此时序的更多详细信息是 TI 专有 VIF 接口的一部分、我建议签订 NDA 以获取更多信息。
如果您的 GPIO 配置为热敏电阻输入、则所有 GPIO 都应 使用广播读取命令在2.808ms 内进行测量。
此致!
Andria.