This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25672, BQ25672EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234943/bq25672evm-bq25672

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25790 、BQ25672、BQ25792

大家好。

我正在使用 BQ25672EVM 评估 IC 充电器。 您能否帮我发送一个链接、用于下载固件以编程到 BQstudio \ CONF 中以运行充电/放电循环测试?

谢谢。

变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    您可以使用 BQ25790/2 bqz 来评估 BQ25672。  BQ25672是一个禁用正向升压模式的 BQ25792。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我下载了更新 bqz Studio 1.3.121_Build1、并且在充电器选择中、有两个版本的 BQ25790_92.bqz 、即 Charger_2_00和 Charger_2_01。 应该使用哪个版本?

    此致!

    变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    2_01.

    此致、

    Jeff