This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:它可以进行输入电压10V ~ 16V、输出电压3.3V、输出电流12.5A、TA 85C 和开关频率2.2MHz 吗?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235314/tps543a26-can-it-do-vin-10v-16v-vout-3-3v-iout-12-5a-ta-85c-and-switching-frequency-2-2mhz

器件型号:TPS543A26

大家好  

您能评论一下我们的情况吗、 TPS543A26能评论一下吗?  

输入电压10V ~ 16V、

输出电压3.3V、

IOUT 12.5A、

TA 85C.

开关频率2.2MHz?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它几乎可以满足要求  

    在12.5A/2.2MHZ 设计条件下使用12V 至3.3V 的 webench、可在 Tj 超过150°C 之前在80°C 的环境下运行。

    在12.5A/2.2MHZ 设计下使用 webench 在16V 至3.3V 之间、可在 Tj 超过150°C 之前在70°C 的环境下工作。