This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:如何冷却和压力容差

Guru**** 2379010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPSM82480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232932/tpsm82480-how-to-cool-and-pressure-tolerance

器件型号:TPSM82480
主题中讨论的其他器件:TPSM82866A

您好!

我的客户正在 尝试查找有关如何冷却此未封装组件的信息。

 

能否通过传统的触摸冷却?

此器件可以承受多大的压力?

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能否解释一下什么是"传统触摸关闭"?

    我们不指定压力。

    此外、还建议使用 TPSM82866A。  它尺寸更小、热性能更好。  它还采用正常的超模压封装。

    谢谢。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    传统触摸式的客户意思是接触器件顶部的挤压金属件、其中有夹在中间的热界面材料。

     由于 TPSM82480MOPR 未采用"正常超模压封装"、因此应采取哪些预防措施?

    谢谢。
    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。   

    他们为何需要使用 TPSM82480而不是 TPSM82866A?  也许您可以通过电子邮件向我发送客户详细信息和申请。

    TPSM82480上的电感器是外露的、因此任何接触金属都会使其端子短接。  然后、散热器将被限制在 IC 的区域内、几乎不允许/不允许溢出(或者、它可能使电感器短路)。  TPSM82866A 的 x-y 大于 TPSM82480上使用的 IC 的 x-y、因此允许更大的连接点、而无需附近的电感器短路。

    Chris