This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:连接负载后输出电压不稳定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231725/lm5012-output-voltage-unstable-after-connecting-load

器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013

我已在输入电压介于48V 至85V 之间的应用中使用 LM5012。

我能够在不连接任何负载的情况下获得稳定的5V 输出、但一旦连接几乎为0.2A 的负载、输出电压波形就会在2.5V 至5V 的电压变化时高度不稳定。

我已附上电路设计的原理图和 PCB 文件。

我还附加了输出电压波形。

我将在输入侧使用100V、5A 电源。 我尝试了12V 到85V 之间的输入电压、但无法获得输出。

请求您的支持。 如果我遗漏了什么内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试连接也是10欧姆的电阻负载。 它的行为非常随机。 输入电压为8到12伏及以上为70伏时、我能够获得5伏的电压。 输入电压为13V 到69V 时、得到的电压为3V。 我尝试增加输出电容器、但电容器电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、  

    主题专家目前不在办公室、我们将在明天5月31日结束前提供更新。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试将电感值从33uH 更改为47uH、但在泵负载为0.2A 时仍然输出电压是波纹。 我曾尝试将 Ron 值从42K 更改为100K、143K、这些结果改善了一点点(仍然不是稳定的波形)、但根据计算、开关频率下降到87kHz、这对于降压转换器来说非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    快速回顾一下、通常对于 PCB 布局、您希望使用一个完整的 GND 平面、而不是几个岛。 我将参考数据表中的布局指南以及本视频、以了解如何对降压转换器进行布局:

    https://www.ti.com/video/4810557378001?keyMatch=BUCK%20CONVERTER%20LAYOUT

    此外、我已经向负责 E2E 的工程师申请了6个月的额外支持。  

    谢谢、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 它是一个2层 PCB、底层是完整的 GND 平面。 我想把这个电源用在设计比较大的 BMS 板上、所以设计这个板是为了检查电源的性能。

    在我的下一个迭代中、我肯定会考虑您对接地环路的反馈。 我同意 GND 平面不正确会造成噪声问题。 但一旦我连接负载、波形就会高度稳定。  

    我正在针对不同的输入电压连接一些快照、而空载电流和负载电流仅为0.2A。 2V 至10V 的不同输入电压下、输出是不同的。

    我请求您的支持、因为项目对我来说非常重要。 请告诉我如何连接支持工程师以解决 此问题。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我面临的另一个主要问题是 IC 的2个引脚 Vin 和 en 正在燃烧提供电池电压。

    我们有84V 和56V 不同的电池。

    几乎尝试了6个电路板、IC 正在燃烧、电压分别为84V 和56V。

    我正在使用

    1. 84V 电池的 SMAJ 85CA TVS 二极管。 是安全的、但 IC 几乎烧坏。

    2. 用于56V 电池的 SMAJ64A 的 TVS 二极管。 是安全的、但 IC 几乎烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在原理图中没有看到任何错误。

    我想大多数问题都发生在 PCB 布局中。

    您可以获取 LM5013 EVM、测试您的组件值并连接到您的应用。

    这将有助于 找出 PCB 布局的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 IC 行为会随负载和 INOUT 电压的变化而变化? 为什么 IC 以85V 的电压燃烧?

    我有另一个板、我将与它进行检查。  

    评估板具有12V 的输出。 IC 是否支持5V 或5V 输出有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将该 IC 用于 BMS 应用的85V 电池输入? 只要我在任何负载下连接、IC 的 Vcc 和 ENABLE 引脚就会燃烧、但如果出现瞬态电压问题、TVS 二极管不会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您的 TVS 允许超过稳压器100V 额定值的电压尖峰通过、则稳压器可能会损坏。

    最好是使用 EVM 并使用组件值、然后配置为5V 输出电压并进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢