This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164DDAR 输出电压尖峰

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231393/lm5164-lm5164ddar-output-voltage-spike

器件型号:LM5164

TI 团队您好

我们在48伏 BMS 系统中使用上述器件。 我们使用降压转换器(LM5164DDAR)通过电池组生成12伏电压、该电池组的电压范围为40伏至60伏。我们还使用了 EMI EMC 滤波器来保护电路免受噪声影响。

在 LM5164DDAR 中、我们发现了12伏时的尖峰、在500us 内这大约是25伏-45伏。 我们使用您的推荐 电路。 您能帮助我们解决为什么在电压为电压时会出现尖峰的问题吗?我们在12伏时会出现尖峰的可能原因是什么?

我们还做了一些实验、并将 LM5164DDAR 的波形

绿色表示反馈引脚

蓝色为具有100k 上拉至12V 的 PGOOD 引脚

黄色表示 SW 引脚

紫色为12伏输出。

此外、我还附上了 LM5164DDAR 的原理图

LM5164DDAR

如需任何其他信息、请告知我。

谢谢。此致、  

莫希特·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    原理图看起来很好。 能否进一步介绍导致尖峰的使用条件(即启动、关断、稳态和负载瞬态)?  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我和莫希特正为此共同努力。 我们看到的是、这种情况是在稳态下发生的。 电压过冲几乎将达到43V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:  

    Richard 目前不在办公室、他将在返回后立即提供更新。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    这是奇怪的行为。 您能否提供布局和负载条件?

    我在6月份加入了 E2E 论坛的主管工程师。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢