This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:确定多相配置的环路增益

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235379/tps543c20a-determining-loop-gain-for-multi-phase-configuration

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

您好!

我将在 两相配置中使用两个 TPS543C20A 转换器。 我使用的 是 TPS543C20_Calculator。 该计算器未设置用于多相转换器分析。 作为权变措施、我使用了两相转换器的标准等效单相模型。  

1.单相等效电感为两相电感的1/2

2.单相转换器开关频率是两相开关频率的两倍

3.单相等效转换器输入电压是两相转换器输入电压的1/2。

我的问题是:这些修改是否足以进行精确的环路增益分析? 有什么我漏掉的东西吗?

至于环路增益结果、仅计算和显示 LC 转角频率和外部电压环路增益交叉频率。 电流环路交叉频率如何? 如何检查内部电流环路的交叉频率是否高于电压环路?

即降低开关频率、从而减小 RDAMP。 该操作是否会降低调制器增益、然后降低外部电压环路频率响应?  

V/r、

查克·桑普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    在 Excel 电子表格中对多相设计建模的最佳方法是将多相设计的 IOUT 除以2。 然后按正常方式填写电子表格。 电感值和 COUT 值将分别适用于每个器件。 如果电感器值为0.8uH、则在多相设计中的每个器件上都使用0.8uH 电感器。  

    在表的右侧显示了计算得出的波特图。  您可以使用此公式更好地了解环路频率响应。

    您将提到的 RDAMP 电阻器放置在何处?

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定你说的堆栈式是什么意思。 采用两相多相设计的直流/直流转换器。 每个相位为180度。 相移。 因此、影响的开关频率会加倍、等效电感为每个相位的电感的1/2。 这对 LC 转角频率的影响很大。 我同意将电流减少一半。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是多相设计。  

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    我将关闭该主题。 如前所述、可以使用 Excel 工具通过将 IOUT 除以相位数来进行多相设计、然后按照平常的方式进行单相设计。 得出的建议将用于 多相设计中的每个阶段。

    如果您 仍需要有关该申请的帮助、请随时回复此邮件。

    谢谢。

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向我的 FAE Steve Widener 发出了询问。 我不赞同您的回答。 通过将每个相位的 Iout 电流分出并运行计算器、您将无法获得正确的控制环路结果。 多相转换器的有效开关频率是单相转换器的两倍。 等效电感为单相的一半。 因此、输出滤波器转角频率会增加。 请参阅随附的 TI 应用手册。 我  之前使用过本应用手册中所述的分析方法、并且测量了正确的环路增益图。 我的唯一问题是、此方法能否与 TPS543C20A 计算器配合使用?  e2e.ti.com/.../optimalDesign-of-Interleaved-sync-buck-slyt139.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    对于电压模式控制器件而言、将电感乘以1/2和将开关频率乘以2的分析方法是有效的。 然而、对于 TPS543C20A 等电流模式控制器件、正向环路增益不依赖于开关频率或电感。  因此、在 Excel 计算器中使用满负载、满输出电容、2倍开关频率和1/2电感对两相设计进行建模无法为环路响应提供最佳估计。 对于这些器件、将输出电流、瞬态负载和输出电容除以2可实现最精确的环路分析。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我已经阅读和设计并测试过的有关多相直流/直流转换器的所有内容背道而驰。 它还与我随附的 TI 应用手册相冲突。 我们只需要同意不同意。  

    恭敬敬敬

    卡盘