This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电池充电器 IC ||模拟/电源接地放大器;数字接地

Guru**** 2815035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236134/bq25720-battery-charger-ic-analog-power-ground-digital-ground

器件型号:BQ25720

您好!

我们观察了 BQ25720的检查清单和数据表,发现了一个问题,请参考下图:

  • 在这里,你可以看到在图1 (从清单)有相同的 GND 符号使用,而在图2 (从数据表)使用不同的 GND 符号。
  • 现在我们的问题是哪些引脚需要连接到模拟/电源 GND、哪些引脚需要连接到数字 GND
  • 告诉我们、 这里的要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parteek、

    请遵循我们针对 AGND/PGND 的数据表/EVM 建议。 检查清单重点关注元件参数、不用作原理图。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我还有一个问题,如果我连接引脚 6,14,16,17到模拟接地会发生什么情况,而在数据表中有数字接地为此,它有多大影响噪声或 IC 不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parteek、

    我认为 IC 不会停止工作。 接地分区不会影响操作、但会影响某些扩展的精度和性能水平、例如1%。  

    此致、