This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:负输出电压保护-用于 ESD 保护的电阻器计算

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236846/bq24780s-negative-output-voltage-protection---resistor-calculation-for-esd-protection

器件型号:BQ24780S

尊敬的 e2e 支持:

在第8.2.2.1段中、我们提到需要保护 SRP、SRN 和 BATSRC 引脚、以免损坏内部 ESD 二极管。

以~12V 的电池组为例、它需要(通过10欧姆电阻器)耗散~14W 的功率。

您能否解释一下为什么我们的 EVM 上使用的0.1W (0603)电阻器在功耗方面足够大?

可以通过这些 ESD 二极管的最大电流是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TISL:

    以~12V 的电池组为例、它需要(通过10欧姆电阻器)耗散~14W 的功率。

    您能否解释一下为什么我们的 EVM 上使用的0.1W (0603)电阻器在功耗方面足够大?

    [/报价]

    您计算得出的功率耗散是14W、但在该设计中实现14W 电阻器的尺寸和成本不切实际。 10欧姆电阻器最终会烧坏、但在损坏 IC 之前、应该有时间拔下电池。 SRN 和 SRP 引脚用于测量电池电流、使用较高的电阻值会降低测量精度。  建议使用10欧姆电阻。

    Unknown 说:
    通过这些 ESD 二极管的最大电流是多少?

    我们没有此信息。

    此致、

    克里斯蒂安

    [/quote]