This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80关断方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236632/bq40z80-bq40z80-shutdown-methods

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们正在研究 BQ40Z80的关断方法。

 

根据 TRM、有4种方法关断 BQ40Z80、如下所示。

6.4.1基于电压的关断
6.4.2 ManufacturerAccess () MAC Shutdown (ManufacturerAccess () MAC 关断)
6.4.3基于时间的关断
6.4.4节能关断

 1.除了这4种方式外、是否有其他方式关断 BQ40Z80?

 2.当 SOC <特定值(例如< 20%)时、是否可以将 BQ40Z80从睡眠模式关闭?

 3.对于基于时间的关断,是否有任何权变措施来延长计时器(自动发运时间)?  我们可以得到的最大值为65,535。

 

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    仅使用 TRM 中概述的关断方法。 另一种唯一可能的方法是断开电池(或仅为监测计供电)并重新连接电池。 在对 PACK 引脚施加电压之前、电量监测计将处于关断状态。

    没有适用于基于 RSOC 的关断的专用电量监测计功能、必须在主机端使用 SHUTDOWN 命令实现该功能。

    不可以、遗憾的是、这是最长的自动发货时间。

    此致、

    怀亚特·凯勒