请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我们正在研究 BQ40Z80的关断方法。
根据 TRM、有4种方法关断 BQ40Z80、如下所示。
6.4.1基于电压的关断
6.4.2 ManufacturerAccess () MAC Shutdown (ManufacturerAccess () MAC 关断)
6.4.3基于时间的关断
6.4.4节能关断
1.除了这4种方式外、是否有其他方式关断 BQ40Z80?
2.当 SOC <特定值(例如< 20%)时、是否可以将 BQ40Z80从睡眠模式关闭?
3.对于基于时间的关断,是否有任何权变措施来延长计时器(自动发运时间)? 我们可以得到的最大值为65,535。
谢谢。
金