This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236153/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

e2e.ti.com/.../1_5F00_Multiple-FETs-with-the-BQ76952-BQ76942_5F00_.pdf

团队  成员

问题1:  附件是一份应用报告。  客户参考了其中一个电路、如右图所示、 但是客户不熟悉 Q32的功能、所以想问问 Q32是如何工作的。  

客户设计的电路如下图所示、他们想知道 Q36的工作原理。

问题2:BQ76952的 LD 引脚如何工作? LD 是否能够执行正常负载检测? 例如、如果系统连接到负载、LD 引脚是否可以检测负载并唤醒 AFE 进行放电。

         (我查看将用于短路保护的 LD 的数据表。 那么、我想知道 LD 是否可以执行正常负载检测。)  您是否了解过负载检测的常用方法?

此致

赵业博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yebohr:

    对于 Q32、PFET 允许存在反向充电电路。  当 DSG 上升和 DSG 下降时、PFET 将导通、以便 R40漏极过量的放电栅极电容。 但一旦放电、PFET 将关断、这意味着将禁用栅极下拉电阻器 R41、因为 DSG 节点将高于 D7二极管的另一侧。 有关 Q32用途的更多信息、请查看 带 BQ769x2电池监控器的多个 FET 的第20页。 从 Q36来看、似乎这应该是一个类似的用途、但我需要看到完整的原理图。

    2.当 LD 引脚上的电压超过设定的阈值时,该器件将开始一个包括唤醒 FET 的唤醒序列。 这可以在数据表的表16-2中看到。 您是否希望对负载检测执行其他操作?

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Asher Nederveld

    感谢您的解释。   

    1:我看应用报告、  Q29把放电 MOS 的栅极和源极蛤蜊在一起、而 Q32用来防止 PACK+在充电器反转时被下拉到低于 VSS、防止 DSG 因拉电流而受损。 (感谢您的解释、如果我理解错误、请更正我)

    2:LD 引脚可用于将 AFE 从关断模式唤醒至正常模式。 这种类型的唤醒需要向 LD 引脚施加电压。  如果 AFE 处于 SHUTDOWN 模式、则必须通过附加电路执行负载检测、然后将 AFE 唤醒以进行放电。  我想知道在 AFE 处于睡眠模式时是否启用了负载检测功能、AFE 是否会在连接负载后自动唤醒?

    此致

    赵业博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yebohr:

    对于1、您的理解似乎是正确的。  

    至于用于睡眠的 LD 引脚、应在通过器件上的 LD 引脚检测到充电器时唤醒 AFE。 同样、当检测到足够大的电流流动时、该器件还将退出睡眠模式。 技术参考手册中的图7-1应帮助您了解从状态到状态的转换。 您是否在源极跟随器模式下运行? 否则、DSG FET 应在睡眠模式下保持导通、以便电流很可能在激活负载时首先唤醒器件。

    此致!

    A·内德尔费尔德