请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2105 大家好、
如果 LM2105只能使用高侧驱动器、我想测试一下吗? 如果可能的话、 未使用的引脚应该悬空或接地?
谢谢!
简森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、简森、
感谢您与我们联系! 是的、您应该能够将半桥栅极驱动器 LM2105用作高侧驱动器。 自举电容器为高侧提供电荷、而自举电容器在驱动器的低侧导通时充电。 如果您不计划切换低侧、自举电容器将放电过大、无法提供足够的电荷来用作高侧驱动器。
团队有一篇文章介绍如何将半桥栅极驱动器实施为高侧开关: 链路。这种方法仍需要开关低侧、以帮助为高侧产生偏置。 如果无法选择切换低侧、则 需要使用电荷泵或隔离式浮动偏置电源(如 SN6505或 UCC14240)等外部电路来帮助使自举电路保持充电状态。
如果您有任何问题、敬请告知!
此致!
亚历克斯·韦弗