This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75374:与电源相关的问题

Guru**** 2596465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236698/sn75374-questions-related-to-power-supplies

器件型号:SN75374

大家好、

附件中包含与电源相关的4个问题。

e2e.ti.com/.../SN75374.pptx

您能支持吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥山、

    由于此器件已经老化、我对器件内部信息的访问将受到限制、因此我可能更难告诉您确切的电阻或器件的结构。 因此、以下是我对这些问题的解答:

    1.电流可以像图一样流动,这是真的吗?

    我认为、这似乎是一个上拉结构、如果未应用任何信号、将使 EN 引脚进入并处于高电平。 由于它是与非门、因此驱动器将在此状态下默认为低电平。 二极管的目的很可能是防止反向导通、否则、您可以通过器件向 VCC1引脚提供电流、并可能在关断状态下将其拉高。  

    2.在条件1和2下能够流动多少电流?

    只有当 IN 或 EN 为低电平(0V)时、电流才能流动。 您必须在直流状态下定义该电压。 数据表在电气表中提供了这一点:

    您 应该能够使用此数据通过 VCC1计算电流要求。 我看不到一种简单的方法来处理不同的 VCC2和3、但您可以比较 VCC3为28V 的行与在相同条件下为24V 的行以查看变化。 我认为它们可能效果很小、但我很难肯定地说出来。 它们应该改变开关损耗和 rms 电流消耗、但在低频时会非常小。  

    3.电源低于时 VIH 和 VIL 是否没有变化?

    与 CMOS 相比、TTL 通常对电源电压的依赖性很小。 如果有什么的话、这将主要取决于 VCC1、所以我认为它对您来说应该是一样的。 不幸的是,由于我前面提到的原因,这个很难确认。

    4. VIH 和 VIL 条件可应用于输入 A、启用 E1和启用 E2?

    我在数据表中没有看到不同的阈值、因此 假设这适用于所有阈值。  

    谢谢。

    A·M·