客户在调试 bq25672时遇到两个问题
1) 1)客户希望最大充电电流设置为3A、但最大充电电流的实际设置没有生效
在初始化芯片时、首先提供 REG03_ CHARGE_CURRENT_LIMIT 寄存器该寄存器设置3A 电流、并将值写入0x12C
充电最大电流1000mA
但是、在初始化完成之后、在电池充电过程中、每3秒会将 REG03寄存器值读取为0x64、
这意味着只要充电电流为1A、就请参阅附件中阅读的 bq25672相关参数以了解详细信息
2) 2)客户需要将最大输入电压设置为22V、将最大输入电流设置为2A、并分别设置 REG05和 REG06寄存器。 但是、实际设置未生效。 有关详细信息、请参阅附件中阅读的 bq25672相关参数
REG05_ Input_ Voltage_ Limit 寄存器
REG06_ Input_ Current_ Limit 寄存器
最大输入电流2960mA
最大输入电压10300mV
但初始化完成后、在电池充电过程中、它也每3秒读取一次、变为2.96A 和10.3V