This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:单芯片4节电池配置。不工作

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231730/bq77915-4-cell-configuration-with-single-chip-not-working

器件型号:BQ77915

您好!

请查看我的原理图并获得帮助。 这是具有单芯片的4节电池配置。 电路不工作。 FET 不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinish:

    DSG 和 CHG 引脚上的直接电压是多少?

    每个 CHG/DSG FET 都需要单独的栅极电阻器或铁氧体磁珠、以避免 FET 上出现振荡。 CHG/DSG FET 的栅源电阻器似乎有点小、建议阅读  bq77905使用多个 FET 以获得一些指导。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。 进一步分析后、我们发现实际问题与 PCB 有关、PCB 中缺少一条引线连接。 在纠正相同问题后、电路工作正常。 此外、我们已根据您的建议增加了栅源电阻值。

    此致、

    Vinish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinish:

    很高兴听到它被解决了!  

    如果有任何其他问题,发布一个 E2E 主题,我将能够帮助解决.

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙