This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236419/lm25143-q1-lm25143-q1

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25143

我们希望通过使用 LM25143实现20V 和20A 单输出交错式操作。

但我们尝试了使用 Webench 设计工具、其显示的错误如

您的首选设备无法与您选择的输入配合使用。

请帮助我们纠正此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaraman

    我通过先输入20V MaxVIN、然后输入 MinVin 成功创建了 WEBENCH。 请您再试一次吗?   

    -EL