This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 LMD18400一样、从 TPS4H000AQPWPRQ1输出 DIAG 功能和数据

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236623/diag-function-and-data-out-put-from-tps4h000aqpwprq1-as-like-in-lmd18400

主题中讨论的其他器件:TPS4H000-Q1TPS272C45、TPS274C65

我想 使用 TPS4H000AQPWPRQ1 IC 来代替 LMD18400。 如何从 TPS4H000AQPWPRQ1获取所需的 DIAG 数据输出格式。 在 TPS4H000AQPWPRQ1输出中、提供单个通道故障状态报告。 因此,要增加所需的诊断数据输出(在 TPS4H000AQPWPRQ1的 LMD18400 @引脚10中可用),应该怎么做。 TPS4H000AQPWPRQ1中的诊断数据是可用的完整数据还是独立数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadagiri,

    TPS4H000A-Q1没有任何 SPI/串行接口、因此您必须使用微控制器和外部组件自行构建该逻辑。 虽然我们无法从系统设计的角度告诉您具体如何执行该操作、但我们确实提供了一个使用 TPS272C45执行此操作的示例:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaex4

    对于具有集成 SPI 的器件、您应该使用 TPS274C65:

    https://www.ti.com/product/TPS274C65

    ... 这将有完整的诊断和设置可通过 SPI 使用。