This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:将正极到负极降压-升压转换器与 UCC29002并联

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40075, LM27403, UCC29002, LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235951/ucc29002-connecting-positive-to-negative-buck-boost-converter-in-parallel-with-ucc29002

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:TPS40075LM27403LM2673

大家好、

我们的客户正在寻找 输入电压= 15V、输出电压=- 12V、输出电流= 2A 的直流/直  流转换器、并可以并联到同一个直流/直流转换器。

他将    通过 将输出接地并使用器件的 GND 作为负输出来将 TPS40075、LM27403和 LM27403配置为负输出转换器、如以下应用手册所示

www.ti.com/.../snva022e.pdf

对于 该应用、他将使用 UCC29002负载共享控制器。  UCC29002是否 适用于并联 具有遥感功能的直流/直流转换器 、例如 TPS40075、LM27403和 LM27403?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    我认为原则上可以通过一种方法来配置 UCC29002、使其能够在负输出下工作。但我不知道之前的任何设计示例、因此我不确定应该如何操作。  我必须要考虑一下。  我的主要关注点是在典型使用中、UCC29002 ADJ 电流以 GND 为基准并应用于正基准反馈信号。  从概念上讲、这种信号可能会转换为负反馈、但当 IC 的"GND"连接到可变负电压时、特别是在由 ADJ 电流调节的完全相同的负电压时、我不确定其性能。  我不知道这是否有效地导致了积极的反馈。  

    话虽如此、 我认为、您客户计划以 SNVA022E 应用 报告建议的方式使用 TPS40075和/或 LM27403器件将不起作用、因为这两个控制器依赖于输出 GND 与输入 GND 相同、并且输出相对于 GND 必须为正。  从我的产品说明书读数来看、这些器件似乎没有任何适应负输出电压的配置。   

    因此、在将 UCC29002与这些控制器之一配合使用之前、我认为您的客户应该重新评估原始方案、并找到专门设计用于正负转换并具有可调反馈的 PWM 控制器、例如应用报告中引用的 LM2673。  

    此致、
    乌尔里希