This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:用于 SEPIC 配置的瞬态分析的 PSpice 仿真模型、到12V 电压下未达到预期输出电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236627/lm5156-q1-the-pspice-simulation-model-for-transient-analysis-of-the-sepic-configuration-it-is-not-reaching-the-expected-output-voltage-to-12v

器件型号:LM5156-Q1

PSpice 仿真模型可用作 SEPIC 拓扑、以便在输入电压也为12V 时将输出电压设为12V。 但是、我已经尝试计算值来达到输出 电压12V、但它可以达到11.8V (如下图所示)。 您能为我提供有关提高输出电压12V 的建议吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 选择电阻作为反馈分压器时,标称输出电压将为1V/4.7kOhm *( 4.7kOhm +51.1kOhm )~ 11.87V。仿真似乎是正确的。 要选择不同的外部组件,请参阅 Excel 快速入门计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvr481 。  

    如果需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    谢谢你。