This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:输出4.92V 而不是5V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236385/tps51220-output-4-92v-rather-than-5v

器件型号:TPS51220

大家好、我们使用数据表中的原理图来获取3.3V 和5V 输出。 我们可以获得3.3V 输出、但当我们测量5V 输出时、其输出电压为4.92V。

我们的下一个问题是、当我们触摸 TPS51220A 附近的元件时、它会停止输出。 执行任何操作都不会产生电压。 如果我们 将使能置于低电平并再次等待1秒、然后再次变为高电平、它将开始提供输出。 这是正常的吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们的下一个问题是、当我们触摸 TPS51220A 附近的组件时、它将停止输出。 执行任何操作都不会产生电压。 如果我们 将使能置于低电平并再次等待1秒、然后再次变为高电平、它将开始提供输出。 这是否正常?

    TPS51220A 会实现锁存故障。  如果按下器件或附近的元件而触发 OV 或 UV 等故障条件、则输出将关断并且不会重新启动、直到将 Enable 切换为低电平然后再切换为高电平。