This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066问题

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235985/lm25066-questions-of-lm25066

器件型号:LM25066

尊敬的团队:

目前、使用 LM25066时、发现 SMBA 信号为低电平、但电源正常工作、电压正常、PG 为高电平。
规格如下:

我读取的 D8h 值是0x0800、我认为没问题;
对03h 寄存器执行写操作、SMBA 信号将为高电平。
1. ARA 是什么意思? 有什么效果? 我无法理解规格中的描述;
2.正常使用时,如何避免 SMBA 低的情况? 如何防止 SMBA 信号受到 ARA 影响?

读取几个寄存器的值、这些值有些异常、如下所示:
79h 值为0x7802、bit[14]异常;
7Ch 的值为0x04,bit[2]异常。
这些寄存器是否会影响 SMBA 信号? 或者它会影响 D8h 寄存器的值吗?
目前、它在空载条件下启动。 如果您需要相关线路或其他信息、请告诉我。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jimmy:

    每次成功启动后、请发送 CLEAR_FAULTS 命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    感谢您的大力支持。

    您能告诉我具体原因吗?
    我在另一个工程中测试的信号正常、但我们的硬件不需要软件来执行 CLEAR_FAULTS 操作。 我们将再次与软件确认这一点。
    另一个项目的一些寄存器读数如下所示:
    8Dh->0x0800
    79h--> 0x0000
    7通道->0x00

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jimmy:

    如果在 STATUS_WORD (79h)寄存器 SMBA\处设置任何位、则使其生效。 要使其取消置位、需要删除底层故障并发送 CLEAR_FAULTS 命令。