This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:用于仿真的 TINA 电路模型

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1, UCC25800-Q1, UCC14240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235250/ucc25800-q1-tina-circuit-model-for-simulation-purpose

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC25800UCC14240-Q1、UCC14141-Q1

您好!

您能否提供 UCC25800-Q1的 TINA 电路模型?

UCC25800是否支持12-16V 的可变输入电压范围?  

3.请提供有关输入电压容差范围的信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Unnimaya、

    您的以下问题的答案为:

    您能否提供 UCC25800-Q1的 TINA 电路模型?

    • 目前、TI 仅为 UCC25800提供 SIMPLIS 模型和 PSPICE


    UCC25800是否支持12-16V 的可变输入电压范围?  


    3.请提供有关输入电压容差范围的信息。

    • 9V<VIN<34V。 9V 是最大开启阈值、但开启阈值可低至8V (9V - 11.11%)。 最小过压复位值为34V、但复位值可高达38V 最大值(34V +11.76%)

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    UCC25800-Q1数据表的第30页中提供了电源建议"为了实现固定输出电压、需要固定输入电压。 尽管建议变压器驱动器在输入电压源介于9V 和34V 之间的情况下运行、但它应是该电压范围内的一个固定电压。 输入和输出电压之间的关系就是变压器匝数比、因此输入的精度会影响输出的精度。 变压器驱动器无要求、而输出电压要求则要求输入电压精度。

    在本例中、输入电压可能在12-16V 之间变化、此外、我们需要20V 的恒定输出电压。 因此、我想澄清的是、输入侧的电压变化将影响输出调节。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Unnimaya、

    UCC25800为开环 LLC 转换器。 对于您的应用、您在此处有三个选项:

    1. 调节您的12V<VIN<16V、以获得所需的输出精度。  
    2. 从而使输入发生变化并对次级进行后稳压。 您需要选择变压器匝数比、以便在 VIN=12V 时仍有足够的余量高于20V。 当 VIN=16V 时、需要检查次级后置稳压的功率损耗。
    3. 不采取任何措施、接受12V<VIN<16V 变化 ±14.3%、您的输出变化±14.3%(17.14V<20V<22.86)

    20V 时您需要多大的功率? 负载是什么-栅极驱动器偏置?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的澄清。

    我们需要6个多路20V、5V、3.3V 输出来为栅极驱动器和额定功率为0.9W - 0.2mW 的控制器供电。

    此致、
    Unnimaya V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看并可能考虑 UCC14141-Q1 (12V 输入)或 UCC14240-Q1 (24V 输入)。 这些是完全隔离的稳压偏置电源模块、专为栅极驱动偏置应用而设计。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的推荐。

    您能否提供 UCC14141-Q1 和 UCC-14240-Q1的效率曲线?

    该器件是否已停产?


    此致、
    Unnimaya V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打开标题中包含 UCC14141的新 E2E 主题? 我将关闭该主题。

    史蒂夫