主题中讨论的其他器件: UCC25800、 UCC14240-Q1、UCC14141-Q1
您好!
您能否提供 UCC25800-Q1的 TINA 电路模型?
UCC25800是否支持12-16V 的可变输入电压范围?
3.请提供有关输入电压容差范围的信息。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否提供 UCC25800-Q1的 TINA 电路模型?
UCC25800是否支持12-16V 的可变输入电压范围?
3.请提供有关输入电压容差范围的信息。
谢谢。
Unnimaya、
您的以下问题的答案为:
您能否提供 UCC25800-Q1的 TINA 电路模型?
UCC25800是否支持12-16V 的可变输入电压范围?
3.请提供有关输入电压容差范围的信息。
此致、
史蒂夫·M
Steve、您好!
UCC25800-Q1数据表的第30页中提供了电源建议"为了实现固定输出电压、需要固定输入电压。 尽管建议变压器驱动器在输入电压源介于9V 和34V 之间的情况下运行、但它应是该电压范围内的一个固定电压。 输入和输出电压之间的关系就是变压器匝数比、因此输入的精度会影响输出的精度。 变压器驱动器无要求、而输出电压要求则要求输入电压精度。
在本例中、输入电压可能在12-16V 之间变化、此外、我们需要20V 的恒定输出电压。 因此、我想澄清的是、输入侧的电压变化将影响输出调节。
谢谢你。
Unnimaya、
UCC25800为开环 LLC 转换器。 对于您的应用、您在此处有三个选项:
20V 时您需要多大的功率? 负载是什么-栅极驱动器偏置?
史蒂夫