This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:关于充电电流的问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236273/bq25892-question-about-the-charge-current

器件型号:BQ25892

大家好、

   他们客户正在使用 bq25892、并将充电电流设置为5A。 他们发现 VSYS 无负载时的充电电流为5A。 但当 VSYS 为 负载供电时、充电电流会降至4A (约为1A)。 在我看来、该充电器可支持的总输出电流为5A。 当 VSYS 可以支持负载(1A)时、充电电流只能达到4A (5-1A)。 如果不能,请帮我纠正。

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    您的理解是正确的。 BQ25892可在电池和 VSYS 之间总共支持5A 电流。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

       非常感谢。 自从实验室导览和达拉斯的 Vindpm &Iindpm 共享以来、我们已看不见了。

    您自己的

    不适用