This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000EVM-148:LED 开路保护

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236122/tps63000evm-148-led-open-protection

器件型号:TPS63000EVM-148
主题中讨论的其他器件:TPS63000

您好!  

我得到了该演示板、并将其配置为在恒流模式下随 INA180A1运行。

我对电路的性能很满意、当我打开 LED 负载时、TPS63000将损坏!

请参阅。 图5.1

https://www.ti.com/lit/an/slva419d/slva419d.pdf?ts=1685616634967&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

FB 引脚用于电流控制、但我也可以使用此引脚来设置输出电压  

这样器件就不会损坏。 如果是、如何实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alan!

    一种可能的方法是在引脚 Vout 和 FB 之间使用齐纳二极管。 当 Vout 高于齐纳二极管的断路电压时、该二极管将使器件停止开关、并保持器件安全。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的快速回复! 我知道这种方法、因为我在其他制造商提供的其他一些驱动程序上使用了此方法。 我喜欢

    得到另一位工程师的另一个意见、从而为自己省去了该驱动器的更多攻击。 我可以确认这确实起作用:)和谢谢你

    付出宝贵的时间和精力。

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alan!

    谢谢, 再见。

    此致

    陶氏