主题中讨论的其他器件: TPS62120
您好!
我们在应用中使用配置为 PFM 模式并设置为 Vout = 3.3V 的 TPS63070。
稳压输出显示(根据其功能的预期) 2个主要信号分量:

- 充电阶段的电压纹波特性( 开关 )和放电(谷值)-( 在我们当前设计中、纹波为~65mV、周期为~4kHz)
- 运行期间的多电流脉冲 开关 电感器充电时的相位- (在我们的当前设计中、周期性为~2.4MHz、纹波为~40mV)
正如预期的那样、这些信号分量随输入电压和输出电流而相应地变化。
在我们的应用中、此噪声会耦合到数字线路(即 I2C)并产生通信错误/误解、即从器件可以看到多个时钟转换。
我们知道、LC 滤波器或 LDO 等一些输出滤波技术可以缓解这种行为 、如 Snva871 - 直流/直流电源模块的输出噪声滤波。
但是、您有没有特别建议改进与此主题相关的设计?
如果我们考虑将 LC 滤波器作为输出或集成在反馈环路中(以避免法规失效) 、我们可以将任何应用作为验证的基准?
感谢您的支持。
此致、
法比奥·莱陶