This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:有关 EMI (CE)噪声与放大器的问题;纹波。

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225470/tps55160-q1-issues-about-emi-ce-noise-ripple

器件型号:TPS55160-Q1

尊敬的 TI 工程师:

我对 EMI (CE)噪声和纹波有一些问题。

1.问题:由于用作摄像头电源的 TPS55160QPWPRQ1输出中的纹波和噪声导致 EMC (CE)故障。

- 100Mhz 频带故障(10dB 以上)

2.通过施加较低的电感来降低低频噪声

-电感器。 规格:3.3 ~ 6.2uH
-当前应用的值:4.7uH [EMC 失败]
-调试后应用的值:1.5uH [EMC Pass]

3.其他调试

-波纹和噪音没有变化,即使当一个4.7uH 电感器与低 DCR 值和大电流容量应用。

4.查询

-询问是否比最小值低1.5 uH。 可提供3.3uH 的值。
-询问其他输出清洁电源的方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongpil:

    感谢您的联系。

    您的应用和产品类型是什么?

    输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少? 您能否回复原理图和布局、以便我们审查设计?

    您是否具有稳态下 iL 和 Vout 的纹波噪声的任何波形?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,布莱斯

    感谢您的帮助

    1.应用:汽车内置摄像机(DVRS)

    2.示意图,布局,波纹和噪声交流频率:上传

    3、电气规范
    -输入电压: 14V
    -输出电压: 7.3V
    - Imax : 550mA

    4.调试历史记录
    - Vin_10pF、100pF、1nF、10nF、100nF、 10uF:无影响
    - Vout_10pF、100pF、1nF、10nF、100nF 10uF:无影响
    -放置100 pF 在 pairlel 到 R1449 (反馈电阻器):没有影响
    - L1404(4.7uH --> 1.5uH ):效果

    最重要的是、可以使用1.5uH 电感器吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongpil:

    感谢您提供详细反馈。

    请查看我的以下评论:

    1.由于该器件是内部补偿器件、因此器件选择更加重要、因此建议使用 TI 推荐的外部元件。

    2.关于原理图和布局:

    (1)可以快速加载 SS_EN 引脚以启用展频功能、这有助于 EMI 测试;

    (2)可以在 LX1和 LX2接地添加 RC 缓冲器、帮助降低行驶速度;

    (3)我没有任何靠近 Vin 和接地引脚的 Cin 电容器、这会增加降压开关桥臂的寄生电感并降低 EMI、建议将0402 0.1uF 电容器靠近 Vin 和 GND 引脚放置。

    (4)为什么 VOUT_SENSE 引脚连接到6P5V 而不是7P3V?

    3.关于测试波形、是否像下面这样使用"尖头与桶"方法测试纹波电压?  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,布莱斯

    1.由于该器件是内部补偿器件、因此器件选择更加重要、因此建议使用 TI 推荐的外部元件。

    -->我理解您的反馈。 但是、是否有任何其他使用 TPS55160-Q1的客户更改电感值的情况?

    2.关于原理图和布局:

    (1)可以快速加载 SS_EN 引脚以启用展频功能、这有助于 EMI 测试;

    -->无效(已激活)。  

    (2)可以在 LX1和 LX2接地添加 RC 缓冲器、帮助降低行驶速度;

    -->波纹波形发生变化(PWM 波形的过冲、下冲减少)。

    -->但 EMI CE 测试失败。

    (3)我没有任何靠近 Vin 和接地引脚的 Cin 电容器、这会增加降压开关桥臂的寄生电感并降低 EMI、建议将0402 0.1uF 电容器靠近 Vin 和 GND 引脚放置。

    -->无影响。

    (4)为什么 VOUT_SENSE 引脚连接到6P5V 而不是7P3V?

    --->我上传了旧的 SCH ,并 附上了新的 SCH。

    3.关于测试波形、是否像下面这样使用"尖头与桶"方法测试纹波电压?

    e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    -->是。 我使用了 clip on 方法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongpil:

    感谢您的反馈。

    1、我没有见过其他的客户因为 TI 的推荐而使用电感。 TI 方面不建议这么做。

    2.您是否设计过输入端的 EMI 滤波器? 如何修改滤波器参数?

    3.是否在最靠近 Vout-GND 引脚的输出 MLCC 电容器上进行了测试?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongpil:

    我们 四周没有看到您的最新消息、因此我想这些问题已经得到了解答。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯