尊敬的 TI 工程师:
我对 EMI (CE)噪声和纹波有一些问题。
1.问题:由于用作摄像头电源的 TPS55160QPWPRQ1输出中的纹波和噪声导致 EMC (CE)故障。
- 100Mhz 频带故障(10dB 以上)
2.通过施加较低的电感来降低低频噪声
-电感器。 规格:3.3 ~ 6.2uH
-当前应用的值:4.7uH [EMC 失败]
-调试后应用的值:1.5uH [EMC Pass]
3.其他调试
-波纹和噪音没有变化,即使当一个4.7uH 电感器与低 DCR 值和大电流容量应用。
4.查询
-询问是否比最小值低1.5 uH。 可提供3.3uH 的值。
-询问其他输出清洁电源的方法。
谢谢。