This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018ISOEVAL:SW 电压大于输入电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231954/lm5018isoeval-sw-voltage-is-greater-than-input-voltage

器件型号:LM5018ISOEVAL

您好!

我的客户发现 EVM SW 到 RTN 的电压大于 Vin、您可以看到波形。

请帮助检查此问题、谢谢。

CH1:SW 至 RTN
通道2:VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请校准示波器的以下两个通道、并使用它们测试相同的信号、以确保没有错误。  然后使用两个通道测试下图中标记的点、以查看问题是否仍然存在。 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉